ZHCSXY0 March 2025 TPS65214
ADVANCE INFORMATION
在 PMIC 随系统输入电压自动上电的应用中(例如,当 FSD 启用或 EN 在外部上拉至 VSYS/PVIN_LDO12 时),器件会在输入电压达到 VSYSPOR_Rising 且 tNVM_LOAD 过去后启动电源序列。支持每个稳压器所需的输入电压压摆率是根据余量要求和电源序列中分配的时隙 y 计算所得。对于分配给 SLOT_0的输出电源轨,计算只需包含 tNVM_LOAD。不需要考虑 SR VIN 为零或负的情况,因为在 VSYSPOR_Rising 阈值时已经满足调节所需的最小输入电压。对于所有其他情况,产生系统输入电压的前置稳压器必须满足所需的最高压摆率。
如果不支持所需的最高压摆率,则当在电源序列中启用时,输出电源轨的余量不足会生成 UV 故障。设备会递增 RETRY_COUNT 并尝试再上电 2 次,如 图 6-4 中所示。如果输入电压仍然无法为输出电源轨提供足够的余量,则器件会进入 INITIALIZE 状态直到循环 VSYS/PVIN_LDO12,以更新 ON 请求。
对于需要自动上电但无法满足压摆率要求的应用,可以在第一次上电时通过寄存器 MFP_2_CONFIG 中的位 MASK_RETRY_COUNT_ON_FIRST_PU 屏蔽 RETRY_COUNT。设置此位后,设备将屏蔽 RETRY_COUNT,直到上电序列完成后,如 图 6-5 中所示。上电后,RETRY_COUNT 会取消屏蔽,以便在发生永久故障时使器件关断。