ZHCSVB8A March 2025 – October 2025 TPS482H85-Q1
PRODUCTION DATA
根据 ENx 引脚和 DIAG_EN 引脚,该器件可转换到多种状态。
在睡眠状态下,器件内部的所有部分都关断,且静态电流为 ISLEEP。仅当 ENx 引脚或 DIAG_EN 引脚被拉至高电平时,器件才可退出睡眠状态。在睡眠状态,如果任何 ENx 引脚被拉至高电平,则器件能够进入运行状态;如果 DIAG_EN 引脚(不包括任何 ENx 引脚)被拉至高电平,则器件会进入诊断状态。此外,如果器件处于上述任何一状态,且 VBB 降至 VUVLOF 以下,则器件会进入睡眠状态。
诊断状态是指器件在 SNS 和 FLT 引脚上输出诊断。当器件处于任何先前状态且 DIAG_EN 引脚变为高电平时,可能发生这种情况。关断状态诊断包括关断状态下的开路负载检测和电池短路检测。SNS 引脚仅为与 SEL 引脚值关联的通道输出故障。在诊断状态下,如果 DIAG_EN 引脚恢复低电平且任何通道处于导通状态,则器件切换到运行状态;如果所有通道均处于关断状态,则器件可以切换到待机延迟状态。
运行状态是指通过关联的 ENx 引脚使任何通道输出处于导通状态。在运行状态下,电流限值由 ILIM 引脚上的外部电阻器设定。如果 DIAG_EN 引脚在运行状态下被拉至高电平,则 SNS 引脚将输出与 SEL 引脚配置相关联的通道负载电流成正比的电流,直到该通道发生故障。当 DIAG_EN 为高电平或低电平或发生故障时,器件可以通过关断所有通道来退出运行状态。如果所有通道都关断且 DIAG_EN 为高电平,则器件会进入诊断状态。如果所有通道都关断且 DIAG_EN 引脚为低电平,则器件会进入待机延迟状态。但是,如果 ENx 引脚仍为高电平并发生故障,则器件会转换到故障状态。
当 ENx 引脚为高电平,但某些事件导致通道的行为与正常运行不同时,便会发生故障状态。这些故障事件包括:绝对热关断、相对热关断和电流限制。这些故障事件中的每一个都会直接或最终关闭通道,以保护器件和系统。器件关断并等待 tRETRY 时间,并冷却至低于 THYS 阈值后,之前开启的输出会尝试再次开启,并且器件会转换回运行状态或诊断状态。
待机延迟状态是当 ENx 引脚全部为低电平、输出全部关闭并且 DIAG_EN 引脚也为低电平,但持续时间尚未达到 tSTBY 时的状态。包含该状态是为了在不切断全部内部电源轨并进入睡眠模式的情况下,对通道输出进行 PWM 调节。一旦器件等待的时间达到 tSTBY,器件将完全关断并进入睡眠模式。然而,如果在 tSTBY 期间 ENx 变为高电平,则器件会切换至运行状态,而无需完全关断。同样,如果 DIAG_EN 变为高电平,器件将进入诊断模式。