ZHCAFO6 August   2025 F28E120SC , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1 , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 硬件设置方案
    1. 2.1 设置 #1
    2. 2.2 设置 #2
    3. 2.3 设置 #3
    4. 2.4 设置 #4
  6. 软件层
  7. GUI 创建
  8. 应用程序记录
    1. 5.1 o应用程序记录操作指南
  9. 传输桥
    1. 6.1 传输桥操作指南
  10. 通信记录器
    1. 7.1 通信记录器操作指南
  11. 快速实时记录器
    1. 8.1 快速实时记录操作指南
  12. 传输示例概述
  13. 10总结
  14. 11参考资料

通信记录器

除有效载荷之外,许多通信协议还包含一些有意义的数据。例如,FSI 协议在每帧中包含帧类型、用户数据、CRC 字节和帧标签字段。通信记录器特性提供了桥接软件,该软件可额外从每个收到的数据包中提取所有非有效载荷数据。此特性使桥接器件能够接收任何封装格式的通信外设数据包,并将数据导出到 PC GUI 以进行分析。发送到 GUI 的数据包采用了适当的格式,以便消息的所有组成部分均专用于向用户显示。

尽管应用场景各异,但该特性的一个用途是在应用程序中对 FSI 实现进行调试。在这个案例中,应用程序已在使用 FSI 与另一个 MCU 通信,但存在一些需要调试的通信错误或问题。通信记录器可以在生成的 GUI 内以容易理解的格式显示主器件传输的 FSI 帧的每个部分。

另一个应用场景是使用快速外设进行数据记录,类似于 节 6 特性的应用场景,但 GUI 中记录了更多消息细节。通信记录器特性用于接收和缓冲(可选)来自主器件的高速 FSI 消息,提取消息内容的所有元素,然后通过 UART 或 USB 将其发送到 PC 以在 GUI 中可视化。

下图展示了通信记录器特性与 节 2.3 中所示设置的配合使用。可以注意到,对于此特性,使用了桥接器件 SysConfig 工程来生成 Control Center PC GUI,因为桥接器件与 GUI 之间的数据打包/解包方案必须保持完全一致。如果使用 节 2.4,则需要在桥接器件和 PC 之间连接另一个 UART 转 USB 桥接器件。

 通信记录器示意图图 7-1 通信记录器示意图
注: 目前,此特性仅支持 FSI 协议作为传入协议(协议 B)。