ZHCAF52 March 2025 MSP430FR5043 , MSP430FR6005 , MSP430FR6007 , MSP430FR6043 , MSP430FR6045 , MSP430FR6047
水表和燃气表应用的软件资源是类似的。用户可以在 USS-SWLIB-WATER 上找到用于水表应用的所有软件资源。此 USS-SWLIB-GAS 中提供了燃气表应用的软件资源。
图 5-1 显示了资源链接中包含的内容。
图 5-1 USS 软件资源页面模板示例项目包括 USS 测量的完整过程。然而,这不包括 USS DC 通信接口。通过使用该模板示例项目,用户可以测量流量,但无法连接到 USS DC。如果用户已通过评估阶段并且有一个 GUI 界面,那么用户可以使用此模板示例作为一个项目的起始点。
例如,所使用的资源在 USS 库的“代码示例 -> 硬件先决条件 -> 器件资源使用情况”中进行了描述。
若要检查 absTOF 插值计算表系数的更新,请参阅生成插值校正查找表 部分。对于波瓣算法,此表用于计算每个波瓣的峰值。使用更高的插值可以提升 absTOF 精度。
关于优化库,用户可以检查不同 USS 库的存储器使用信息。这还包括如何利用存储器优化库部分实现优化库。
用户可以查看错误处理 部分,了解有关如何检查所报告错误信息的更多信息。
用户可以查看通信协议规范 部分,了解如何基于当前通信协议构建 GUI。