ZHCAD05 august 2023 AM2631 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1
表 4-1 总结了 SDK 资源概览。在 SDK 安装目录下的“README_FIRST_AM263X.html”中可找到更多详情。默认情况下,目录路径类似于“C:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_xx_xx_xx_xx”。“examples/”文件夹是对新手最重要的一个资源。它包括 AM24 匹配连接示例和 C28 控制示例。大多数情况下,在 CCS 中按住 Ctrl 键点击左键,可引导用户进入 API 声明头。由于继承自 C28 和 AM24,控件 API 头包括静态内联的声明和定义,而连接 API 头只显示声明。连接 API 定义必须位于源文件中。头文件和源文件都保存在“source/”文件夹中。如果 CCS 无法获得所需的详细信息,那么这些详细信息很可能保存在“source/”中的某个源文件中。另一个方法是查看“README_FIRST_AM263X.html”的“API Reference”。
| 文件夹/文件 | 说明 |
|---|---|
| ${SDK_INSTALL_PATH}/ | |
| README_FIRST_AM263X.html | 在 Web 浏览器中打开此文件,以获取 SDK 用户指南 |
| makefile | 使用“make”构建整个 SDK 的出色 makefile |
| imports.mak | 列出相关工具路径的出色 makefile |
| docs/ | 离线 HTML 文档 |
| examples/ | 跨多个电路板、CPU、NO-RTOS、RTOS 的 AM263X 应用示例 |
| source/ | 设备驱动程序、中间件库和 API |
| tools/ | 工具和实用程序,如 CCS 加载脚本、初始化脚本。 |
| ${SDK_INSTALL_PATH}/source/ | |
| board/ | 电路板外围设备驱动程序 |
| 驱动器/ | SOC 外围设备驱动程序 |
| industrial_comms/ | 工业通信协议栈和工业协议 FW HAL(固件和硬件抽象层) |
| kernel/ | 这些环境的 NO RTOS 和 RTOS 内核与驱动程序移植层 (DPL) |
| ${SDK_INSTALL_PATH}/examples/ | |
| 驱动器/ | 以 SOC 和电路板为中心的设备驱动程序示例。这些示例基于 NO-RTOS 和 RTOS。 |
| empty/ | 将模板工程复制到工作区,并根据应用需求进行定制 |
| industrial_comms/ | EtherCAT 从属设备示例 |