ZHCACZ4 August 2023 CC2564C
SetPairabilityMode 命令负责设置本地设备的可配对性模式。此命令在成功执行时返回零,而在出现任何错误时返回负值。必须存在蓝牙协议栈 ID,才能尝试调用此函数。
此命令只需要一个表示可配对性模式的整数值参数。该值必须指定为 0(表示不可配对)、1(表示可配对)或 2(表示安全简易配对)。
GAP_Set_Pairability_Mode(BluetoothStackID, PairabilityMode);
int BTPSAPI GAP_Set_Pairability_Mode(unsigned int BluetoothStackID, GAP_Pairability_Mode_t GAP_Pairability_Mode);
提供此函数是为了设置本地蓝牙设备的可配对性模式。第二个参数指定要将本地蓝牙设备置于的可配对性模式。如果指定了安全简易配对 (SSP) 配对模式,则 *必须* 将 SSP 用于所有配对操作。在此之后可以将设备置于不可配对模式,但如果重新启用配对,则 *必须* 在启用 SSP 后将其设置为可配对。