ZHCACZ4 August 2023 CC2564C
以下函数负责向远程免提装置发送启用或禁用带内振铃指示。此函数在成功执行时返回零,而在出现任何错误时返回负值。
此命令只需要一个参数。该值必须指定为 0(表示禁用)或 1(表示启用)。
HFRE_Enable_Remote_InBand_Ring_Tone_Setting(BluetoothStackID, CurrentClientPortID, TempParam->Params[0].intParam? TRUE : FALSE)
BTPSAPI_DECLARATION int BTPSAPI HFRE_Enable_Remote_InBand_Ring_Tone_Setting(unsigned int BluetoothStackID, unsigned int HFREPortID, Boolean_tEnableInBandRing)
此函数负责启用或禁用本地设备的带内铃声功能。此函数只能由存在有效服务级别连接的音频网关执行。仅当本地音频网关支持带内铃声功能时,才能使用此函数启用这些功能。该函数将以下内容作为输入参数:HFRE 端口 ID 有效的蓝牙协议栈 ID 以及 HFRE 端口 ID。最后一个参数是一个布尔标志,指定此调用要启用还是禁用该功能。如果成功,此函数返回零;如果出现错误,则返回负的错误代码。