ZHCACZ4 August 2023 CC2564C
以下函数负责向远程设备发送响应和保持命令 (+BTRH)。此函数在成功执行时返回零,而在出现任何错误时返回负值。
此命令只需要一个表示来电状态的整数值参数。该值必须指定为 0(来电保持)、1(接受保持呼叫)和 2(拒绝保持呼叫)。
“SendIncomingCallState 1”— 如果有来电。
HFRE_Send_Incoming_Call_State(BluetoothStackID, CurrentClientPortID, (HFRE_Call_State_t) CallState)
BTPSAPI_DECLARATION int BTPSAPI HFRE_Send_Incoming_Call_State(unsigned int BluetoothStackID, unsigned int HFREPortID, HFRE_Call_State_t CallState)
以下函数负责发送有关来电状态的信息。此函数只能由具有有效服务级别连接的音频网关执行。该函数将以下内容作为输入参数:HFRE 端口 ID 有效的蓝牙协议栈 ID 以及 HFRE 端口 ID。此函数的最后一个参数指示要在该消息中设置的呼叫状态。如果成功,此函数返回零;如果出现错误,则返回负的错误代码。