ZHCACZ4 August 2023 CC2564C
以下函数负责建立或释放音频连接。此函数在成功执行时返回零,而在出现任何错误时返回负值。
“管理音频”命令只需要一个表示“管理音频”模式的整数值参数。该值必须指定为 0(表示释放)或 1(表示建立)。
HFRE_set-up_Audio_Connection(BluetoothStackID, CurrentClientPortID) 或 HFRE_Release_Audio_Connection(BluetoothStackID, CurrentClientPortID)
int BTPSAPI HFRE_set-up_Audio_Connection(unsigned int BluetoothStackID, unsigned int HFREPortID) 或 int BTPSAPI HFRE_Release_Audio_Connection(unsigned int BluetoothStackID, unsigned int HFREPortID)
此函数负责在本地和远程设备之间建立音频连接。此函数可由存在有效服务级别连接的音频网关或免提装置使用。该函数将以下内容作为输入参数:HFRE 端口 ID 有效的蓝牙协议栈 ID 以及 HFRE 端口 ID。如果成功,此函数返回零;如果出现错误,则返回负的错误代码。
(或)此函数负责释放先前由远程设备或通过调用 HFRE_set-up_Audio_Connection() 函数建立的音频连接。此函数可由音频网关或免提装置使用。该函数将以下内容作为输入参数:HFRE 端口 ID 有效的蓝牙协议栈 ID 以及 HFRE 端口 ID。如果成功,此函数返回零;如果出现错误,则返回负的错误代码。