Script 子窗口 - 显示从 Script Commands 子窗口选项卡中输入的脚本命令。
控制栏包括:
- Record Verbose Log 复选框 - 控制通过 USB 发送并在 Status 子窗口中回显的命令数据的日志记录级别。详细记录所有 USB 事务和数据。未选中时,仅回显 Stop、Start、Break 和 Buffering 命令,以提高脚本执行速度。
- Down 按钮 - 将当前选定的脚本行向下移动一行。
- Up 按钮 - 将当前选定的脚本行向上移动一行。
- First 按钮 - 将突出显示的行移动到脚本的第一行。
- Last 按钮 - 将突出显示的行移动到脚本的最后一行。
- Delete 按钮 - 删除当前突出显示的脚本行。
注: 将脚本保存到文件中以手动编辑脚本。必须小心验证是否符合语法和命令结构。脚本中的空白行将被忽略。
注: 保存的脚本文件包含使用的 GUI 版本,以注释形式记录在脚本的第一行中。
注: 在编译发布时,脚本只能包含 64 个唯一图像,以防止运行脚本时命令缓冲时间过长。在按下 Run Once 或 Run Continuously 按钮时,GUI 会检查唯一的图像。执行脚本时,将忽略超出数量限制 64 的图像。可在 GUI 源代码中更改此限制,然后重新编译 GUI。