ZHCUB47 june 2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116
在 TIDA-010932 中,电池充电和电池路径管理由 bq24072 执行。bq24072 提供了一个低成本系统。该系统的特点是通过其电源路径功能,具备独立的电池充电和负载路径,而无需任何外部 FET。该器件可通过专用引脚监控电池温度,提供符合 USB 标准的浪涌电流和电流限制,并提供 PGOOD 和充电信号。
bq24072 是单电源输入器件,由于成本原因,该设计专门选择了该器件来替代双输入器件。节 2.2.4 中详述的 bq24072 和 ORing 提供的功能与完全集成的双输入器件相同,但成本更低。TIDA-010932 的设计考虑到了终端产品可能具有不同的要求,以及简化系统变更以适合单个系统的必要性。如果终端产品不使用 USB(或常规辅助电源),就不必使用 ORing 解决方案和第 2.2.2 节中详述的 USB 相关组件。此时使用 bq24072 单输入电源可实现成本更低的设计。在这种情况下,对应用使用双输入电池管理 IC 属于过度设计,会引起不必要的成本投入或重大的设计变更。出于这些原因,bq24072 成为理想的低成本设计。
bq24072 具有电源路径功能,允许电池作为主电源的补充,满足高负载需求。此功能支持使用更小的主电源,从而进一步降低成本。
图 2-9 显示了为 TIDA-010932 选择的设置和元件。bq24072 的最低推荐输入电压为 4.35V,VOVP 为 6.6V,最大绝对输入电压为 28V。该器件可将电池充电至 4.2V (VBAT(REG))。输出被调整为 200mV 且电压高于 VBAT(REG)。
设计中选择了一个较小的输入电容器 (C7),因为 USB 2.0 规范要求电容低于 10µF,以便实现硬启动。
bq24072 数据表建议的输入电容范围为 1µF 至 10µF。根据数据表建议,该设计选择了 4.7µF 的电池输入电容器 (C10)。4.7µF 的输出电容器 (C15) 是数据表中建议的最低值。
为符合 USB 2.0 规范,必须将输入电流限制在 500mA。bq24072 的 EN1、EN2 和 ILIM 引脚可实现可编程电流限制。根据数据表,EN1 设为“高”,EN2 设为“低”,以便对 500mA 电流限制进行编程。ILIM 不得保留为浮动,因为这样做会禁用充电,因此将 ILIM 设为提供比 EN1 和 EN2 引脚更高的电流限制 (536mA),这样可以使 EN1 和 EN2 电流限制成为优先的且更保守的限制。方程式 14 显示了 TIDA-010932 中对 R13 使用的计算公式。
R14 连接到 ISET 引脚,可决定电池的快速充电电流水平 (IO(CHG)),如图 2-9 所示。本参考设计中 R14 的计算公式如方程式 15 所示。但是,必须根据最终产品中使用的电池规范选择快速充电电流。
净 TS 用于监测具有内置热敏电阻的电池包的电池温度。如果使用 TS,则不得填充 R15。如果让 TS 保持浮动且不使用温度检测,请使用 R15。10k 的值符合数据表中的建议。
引脚 TD 连接到 GND 以启用充电器端接,并可选择移除接地路径并改为连接到 PWRIn。引脚 CE 连接到 DIP 开关。用户可用该开关确定电池充电是否处于活动状态。PGOOD 会在检测到有效输入电源时被拉到 BMOut,并且在输入电源不在指定的限制范围内时处于高阻抗状态。PGOOD 可灌入的最大电流是 15mA,因此必须相应地选择 R28 来确保 PGOOD 的灌电流不超过 15mA。TIDA-010932 在引脚 PGOOD 上使用 LED 指示灯 (D7)。
当电池充电时,引脚 CHG 被拉至 BMOUT,而在充电完成后或禁用充电器时,它处于高阻抗状态。选择的 R26 必须能够确保 CHG 的灌电流不超过 15mA。TIDA-010932 在充电引脚上使用 LED 指示灯 (D3)。