ZHCACZ5 August   2023 CC2564C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 运行蓝牙代码
  6. 演示应用程序
    1. 3.1 演示应用程序上的设备 1(服务器)设置
    2. 3.2 演示应用程序上的设备 2(客户端)设置
    3. 3.3 从设备 2 启动连接
    4. 3.4 确定支持的服务
    5. 3.5 客户端和服务器之间的数据传输
    6. 3.6 多个 SPPLE 连接指南
  7. 使用 LightBlue 应用在 iOS 设备上演示 SPP LE
    1. 4.1 LightBlue 概述
    2. 4.2 SPP LE 服务概述
      1. 4.2.1 特性
  8. LightBlue 作为客户端/SPPLEDemo 作为服务器
    1. 5.1 连接设备
    2. 5.2 启用通知
    3. 5.3 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    4. 5.4 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  9. LightBlue 作为服务器/SPPLEDemo 作为客户端
    1. 6.1 连接设备
    2. 6.2 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    3. 6.3 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  10. 应用程序命令
  11. 常规命令
    1. 8.1 帮助 (DisplayHelp)
    2. 8.2 获取本地地址
    3. 8.3 设置波特率
    4. 8.4 退出
  12. BR/EDR 命令
  13. 10GAPLE 命令
    1. 10.1  设置可发现性模式
    2. 10.2  设置可连接性模式
    3. 10.3  设置可配对性模式
    4. 10.4  更改配对参数
    5. 10.5  广播 LE
    6. 10.6  启动扫描
    7. 10.7  停止扫描
    8. 10.8  连接 LE
    9. 10.9  断开 LE
    10. 10.10 LE 配对
    11. 10.11 LE 通行密钥响应
    12. 10.12 LE 查询加密
    13. 10.13 设置通行密钥
    14. 10.14 发现 GAPS
    15. 10.15 获取本地名称
    16. 10.16 设置本地名称
    17. 10.17 获取远程名称
    18. 10.18 LE 用户确认响应
    19. 10.19 启用仅 SC
    20. 10.20 重新生成 P256 本地密钥
    21. 10.21 SC 生成 OOB 本地参数
    22. 10.22 设置本地外观
    23. 10.23 获取本地外观
  14. 11SPPLE 命令
    1. 11.1 发现 SPPLE
    2. 11.2 注册 SPPLE
    3. 11.3 LE 发送
    4. 11.4 配置 SPPLE
    5. 11.5 LE 读取
    6. 11.6 环回
    7. 11.7 显示原始模式数据
    8. 11.8 自动读取模式
  15. 12参考文献
  16. 13修订历史记录

设置通行密钥

说明

SetPasskey 命令负责查询 LE 连接的加密模式。此命令在成功执行时返回零,而在出现任何错误时返回负值。

注: SetPasskey 命令仅在配对时有效。

参数

SetPasskey 命令需要一个参数,即用于对连接进行身份验证的通行密钥。这是一个字符串值,最长可达 6 位数字(值介于 0 和 999999 之间)。

命令调用示例

  • “SetPasskey 0”尝试删除通行密钥。
  • “SetPasskey 1 987654”尝试将通行密钥设置为 987654。
  • “SetPasskey 1”尝试将通行密钥设置为默认的固定通行密钥值。

可能的返回值

  • (0) 成功的通行密钥响应
  • (-4) FUNCTION_ERROR
  • (-6) INVALID_PARAMETERS_ERROR
  • (-8) INVALID_STACK_ID_ERROR
  • (-2) BTPS_ERROR_INVALID_BLUETOOTH_STACK_ID
  • (-1) BTPS_ERROR_INVALID_PARAMETER
  • (-56) BTPS_ERROR_GAP_NOT_INITIALIZED
  • (-104) BTPS_ERROR_LOCAL_CONTROLLER_DOES_NOT_SUPPORT_LE

API 调用

根据第一个参数选择其中一个:

  • GAP_LE_Set_Fixed_Passkey(BluetoothStackID, &Passkey)
  • GAP_LE_Set_Fixed_Passkey(BluetoothStackID, NULL)

API 原型

int BTPSAPI GAP_LE_Set_Fixed_Passkey(unsigned int BluetoothStackID, DWord_t *Fixed_Display_Passkey)

API 说明

提供此函数是为了能够在配对操作期间,每当选择本地蓝牙设备显示通行密钥时,可以使用固定密钥。仅当根据远程 I/O 功能和本地 I/O 功能选择本地蓝牙设备来显示通行密钥时,才会使用此固定密钥。