ZHCACZ5 August   2023 CC2564C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 运行蓝牙代码
  6. 演示应用程序
    1. 3.1 演示应用程序上的设备 1(服务器)设置
    2. 3.2 演示应用程序上的设备 2(客户端)设置
    3. 3.3 从设备 2 启动连接
    4. 3.4 确定支持的服务
    5. 3.5 客户端和服务器之间的数据传输
    6. 3.6 多个 SPPLE 连接指南
  7. 使用 LightBlue 应用在 iOS 设备上演示 SPP LE
    1. 4.1 LightBlue 概述
    2. 4.2 SPP LE 服务概述
      1. 4.2.1 特性
  8. LightBlue 作为客户端/SPPLEDemo 作为服务器
    1. 5.1 连接设备
    2. 5.2 启用通知
    3. 5.3 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    4. 5.4 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  9. LightBlue 作为服务器/SPPLEDemo 作为客户端
    1. 6.1 连接设备
    2. 6.2 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    3. 6.3 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  10. 应用程序命令
  11. 常规命令
    1. 8.1 帮助 (DisplayHelp)
    2. 8.2 获取本地地址
    3. 8.3 设置波特率
    4. 8.4 退出
  12. BR/EDR 命令
  13. 10GAPLE 命令
    1. 10.1  设置可发现性模式
    2. 10.2  设置可连接性模式
    3. 10.3  设置可配对性模式
    4. 10.4  更改配对参数
    5. 10.5  广播 LE
    6. 10.6  启动扫描
    7. 10.7  停止扫描
    8. 10.8  连接 LE
    9. 10.9  断开 LE
    10. 10.10 LE 配对
    11. 10.11 LE 通行密钥响应
    12. 10.12 LE 查询加密
    13. 10.13 设置通行密钥
    14. 10.14 发现 GAPS
    15. 10.15 获取本地名称
    16. 10.16 设置本地名称
    17. 10.17 获取远程名称
    18. 10.18 LE 用户确认响应
    19. 10.19 启用仅 SC
    20. 10.20 重新生成 P256 本地密钥
    21. 10.21 SC 生成 OOB 本地参数
    22. 10.22 设置本地外观
    23. 10.23 获取本地外观
  14. 11SPPLE 命令
    1. 11.1 发现 SPPLE
    2. 11.2 注册 SPPLE
    3. 11.3 LE 发送
    4. 11.4 配置 SPPLE
    5. 11.5 LE 读取
    6. 11.6 环回
    7. 11.7 显示原始模式数据
    8. 11.8 自动读取模式
  15. 12参考文献
  16. 13修订历史记录

获取本地名称

说明

GetLocalName 命令负责查询本地蓝牙设备的名称。此命令在成功执行时返回零,而在出现任何错误时返回负值。必须存在蓝牙协议栈 ID,才能尝试调用此命令。

参数

使用此命令时不需要包含参数。参数对查询的结果没有影响。

可能的返回值

  • (0) 成功查询本地设备名称
  • (-8) INVALID_STACK_ID_ERROR
  • (-4) FUNCTION_ERROR
  • (-2) BTPS_ERROR_INVALID_BLUETOOTH_STACK_ID
  • (-1) BTPS_ERROR_INVALID_PARAMETER
  • (-57) BTPS_ERROR_DEVICE_HCI_ERROR
  • (-65) BTPS_ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER_SPACE

API 调用

GAP_Query_Local_Device_Name(BluetoothStackID, 257, (char *)LocalName)

API 原型

int BTPSAPI GAP_Query_Local_Device_Name(unsigned int BluetoothStackID, unsigned int NameBufferLength, char *NameBuffer)

API 说明

此函数负责查询(和报告)本地蓝牙设备的用户友好名称。该函数的最后几个参数指定要接收本地设备名称的缓冲区和缓冲区长度。NameBufferLength 参数至少为 MAX_NAME_LENGTH+1,以保存允许的最长设备名称加上用于保留 NULL 终止符的单个字符。如果此函数成功,则此函数返回零,并且 NameBuffer 指向的缓冲区将填充本地设备名称以 NULL 为终止符的 ASCII 表示形式。如果此函数返回负值,则无法查询本地设备名称(错误情况)。