图 1-1 展示了三或双分流器配置信号链。建议使用两个 ADC 实例来对 MSPM0G 系列的三相电流进行采样和转换。
按照以下步骤,根据硬件电路修改相电流通道。
- 将相应的宏定义(节 8.3.2.2)添加到 main.h 文件中
- 根据硬件设计修改 gateDriver.h 文件中的 ADC 通道
- 如果未启用同步采样,用户可以将 ADC0_CURRENT_V_CH 和 ADC1_CURRENT_V_CH 设置为相同
- 选择用于相电流采样的最后一个 ADC MEM 索引作为中断触发源。例如,如果用户将所有三个相电流均设置为 ADC0,则 FOC 应用使用三个 ADC MEM 索引(MEM0、MEM1、MEM2),因此 FOC_ADC_MEM_RES_LOAD 应设置为 ADC MEM2
- 如果为 ADC1 实例使用了 ADC 中断,请将宏 FOC_ISR_ADC1 添加到 gateDriver.h 文件中
- 相应地初始化 ADC 存储器并在 SysConfig 中设置 ADC 中断源。ADC 通道设置是可选的,因为 FOC 应用会在运行时调用 HAL_GD_ ConfigureCurrentChannels() 来重新配置它
- 覆盖 HAL_GD_ConfigureCurrentChannels() API 中的源代码,以满足第 2~6 步中实现的 ADC 实例和 ADC 存储器索引配置要求,因为 ADC 实例设置和存储器读取选择已硬编码
- 覆盖 HAL_GD_HAL_GD_ReadCurrents() API 中的源代码,以满足第 7 步中实现的 ADC 实例和 ADC 存储器索引配置要求
图 8-19 展示了修改与 ADC1 的所有相电流通道映射的示例。ADC 通道设置示例如下:
U 相电流通道: ADC1.1 -> ADC MEM0
V 相电流通道:ADC1.2 -> ADC MEM1
U 相电流通道:ADC1.3 -> ADC MEM2 -> 触发 ADC1 中断
注: 仅用作示例。不建议将一个 ADC 实例用于全部三个电流采样。