ZHDU069 March 2026 MSPM0G1507 , MSPM0G1519 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519
图 2-4 中说明了与 SMO 配合使用的反正切估算器。
在传统的基于 SMO 的转子位置估算器中,转子磁通角根据估算的静止坐标 BEMF 值的反正切来确定,如方程式 19 所示:
低通滤波器消除了滑模函数的高频项,这会导致出现相位延迟。可以通过截止频率 和反电动势频率 之间的关系对其进行补偿,定义为:
这样使用 SMO 方法估算的转子位置就为:
在反正切估算法中,由于噪声和谐波分量的存在,位置和速度估算的精度会受到影响。为了消除该问题,可使用 PLL 模型对 PMSM 的无传感器控制结构中的转速和位置进行估算。图 2-4中说明了与 SMO 配合使用的 PLL 结构。
反电动势 (BEMF) 估算 和 可与 PLL 模型配合使用来估算电机角速度和位置,如图 2-14 所示。
由于 、 和 ,位置误差可定义为:
其中 E 是 BEMF 的幅度,与电机转速 成正比。当 ,方程式 22 可以简化为
可以进一步得到 BEMF 归一化后的位置误差:
根据分析,可以得到正交锁相环位置跟踪器的简化方框图,如图 2-15 所示。
其中 和 是标准 PI 调节器的比例增益和积分增益,其固有频率 和阻尼比 已给定: