ZHDU069 March 2026 MSPM0G1507 , MSPM0G1519 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519
基于模型的 BEMF 估算方法用于实现 IPMSM 驱动系统在电机以中高速运行时的无位置传感器控制。模型法通过反电动势或磁链模型估算转子位置。滑动模式观测器是基于滑模控制的观测器设计方法。系统的结构不是固定的,而是根据系统的当前状态有目的地改变,迫使系统按照预定的滑模轨迹运动。优点包括响应速度快、稳健性高以及对参数变化和干扰不敏感。
构建了传统的降阶滑模观测器,其数学模型如图 2-4 所示,方框图如图 2-12 所示。
其中 和 是滑模反馈分量,其定义为:
其中 和 是通过李雅普诺夫稳定性分析设计的恒定滑模增益。如果 和 是足够大的正值,可保证 SMO 稳定运行, 和 应足够大,以保持 和 。
α-β 轴上的 EEMF 估算值(、)可通过低通滤波器从不连续开关信号中获得,这些信号为 和 :
其中 是 LPF 的截止角频率,通常根据定子电流的基频来选择。
在数字控制应用中,需要使用 SMO 的时间离散方程。欧拉法是变换为时间离散观测器的合适方法。在 α-β 坐标中,方程式 11 的时间离散系统矩阵由方程式 14 给出: