ZHDA262 August 2026 TMCS2100-Q1
这些计算在 TMCS2100 表征 GUI 中完全实现,可用于测量误差和执行示例计算。误差测量使用从 TMCS2100 Characterization EVM 进行的数据采集,并对数据执行 FFT 以提取显性频率下的振幅和相误差:

如果误差是在外部测得的,请选中 manual amplitude error 框,以覆盖用于校准的误差值:

如果选中了“Also adjust Freq Comp values”框,GUI 还会执行所需的计算以调整 FREQ_SLP 值: