ZHDA151A May   2026  – May 2026 CC3501E , CC3551E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 量产线概述
    2. 1.2 生产线类型
    3. 1.3 SimpleLink Wi-Fi 工具箱
  5. 2生产线上的硬件设置
  6. 3生产线测试
    1. 3.1 xSPI 存储器连接测试
    2. 3.2 I/O 开路和短路测试
    3. 3.3 RF 测试
      1. 3.3.1 RF PLT 的其他注意事项
  7. 4激活和一次性编程 (OTP)
  8. 5闪存编程
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8Revision History

生产线上的硬件设置

编程和无线电+ I/O 测试通过 SimpleLink™ Wi-Fi 工具箱完成,这需要接入 CC35xxE 器件的串行线调试 (SWD) 接口(SWCLK 和 SWDIO 引脚),以连接到 XDS110 平台。支持的 XDS110 平台包括 LP-XDS110ET 和 LP-XDS110 LaunchPad™ 开发套件。LP-XDS110 还需要一个用于 (I/O) 通信的目标基准电压 (VTREF);SWD 接口的 I/O 电压等于 CC35xxE 器件 VIO1 电源引脚的电压,因此 VIO1 必须短接至 XDS110 平台的 VTREF。

注意: 使用 LP-XDS110ET LaunchPad™ 开发套件时,验证电路板上的跳线(标记为 TGT VDD)是否为扩展 (EXT.) 配置非常重要,如图 2-1 所示。使用 LP-XDS110 LaunchPad™ 开发套件时,VTREF 不得连接到 20 引脚接头,而是连接到目标 VDD 接头引脚的中间引脚(未组装跳线),请参阅图 2-2。
CC35xx CC3551E CC3501E  LP-XDS110ET LaunchPad™ 开发套件配置图 2-1 LP-XDS110ET LaunchPad™ 开发套件配置
CC35xx CC3551E CC3501E  LP-XDS110 LaunchPad™ 开发套件连接图 2-2 LP-XDS110 LaunchPad™ 开发套件连接

需要将 CC35xxE 器件的 nRESET 引脚连接到 XDS110 LaunchPad™ 开发套件,才能使编程器工具在编程期间复位器件。XDS110 LaunchPad™ 开发套件的 nRESET 引脚输出为开漏输出,因此目标电路板上需要一个外部上拉电阻器。

注意: 分别为 LP-XDS110 LaunchPad™ 开发套件和器件独立供电。LP-XDS110 LaunchPad™ 开发套件无法提供足够的电力来支持 CC35xxE 器件系列的所有 RF 测试模式

图 2-3 展示了生产线上测试仪的总体设置。XDS110 平台必须为 LP-XDS110ET 或 LP-XDS110 LaunchPad™ 开发套件。矢量信号分析仪 (VSA) 或矢量信号发生器 (VSG) 用于 RF 生产线测试 (PLT);如需更多信息,请参阅节 3.3。

CC35xx CC3551E CC3501E  生产线上的硬件设置图 2-3 生产线上的硬件设置