ZHCY212B September   2024  – January 2025 DP83TC817S-Q1 , DRA821U-Q1 , DRV81602-Q1 , DRV81620-Q1 , DRV8163-Q1 , DRV81646 , DRV8245-Q1 , TCAN1043A-Q1 , TCAN3404-Q1 , TCAN3414 , TPS2HCS10-Q1

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   引言
  5.   基于域的车辆和软件定义车辆
  6.   用于支持软件定义车辆的硬件抽象层
  7.   软件定义车辆支持的新技术
  8.   无线软件更新流程
  9.   软件定义车辆和区域架构方法的差异
  10.   结语

基于域的车辆和软件定义车辆

如今,基于域的架构在提供可扩展软件方面效率低下,而汽车制造商可以通过无线更新轻松维护这些软件。域架构将车辆功能的控制细分为车载信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统 (ADAS) 等域,如图 1 所示。

 车辆基于域的架构图。 图 1 车辆基于域的架构图。

如果车辆功能可能需要跨多个域进行通信和控制,对车辆功能的控制进行细分将使软件开发变得复杂化。更新这些系统的软件具有挑战性,因为这些系统是由不同的一级供应商设计和制造的,这些供应商都使用不同半导体供应商提供的各种处理器和微控制器。用于控制车辆功能的软件也与硬件紧密耦合。OEM 将安装电子控制单元 (ECU) 来执行特定功能(座椅调节、泊车辅助),并在每个 ECU 微控制器上运行应用特定固件。这些 ECU 也会因车型和饰件而异,从而导致制造和设计成本更高。因此,对所有车型、饰件和各个 ECU 进行软件管理是一项艰巨的工作,这需要 OEM 与多个一级供应商合作,甚至可能与半导体供应商合作来实施新的软件更新。

相比之下,采用区域架构的软件定义车辆通过集中软件简化了无线更新,通过将车辆硬件与高层应用软件分离来实现通过软件添加新功能的灵活性,并在不同车型和饰件之间提供了更具成本效益的可扩展性。

图 2 展示了一个区域架构示例,该架构将软件集中在中央计算系统中,并实施区域控制模块以汇总数据、驱动负载和执行本地配电。如需区域架构的更多信息,请参阅“区域架构如何为完全由软件定义的车辆铺平道路”。

 车辆区域架构图。 图 2 车辆区域架构图。

软件定义车辆中的集中式软件的主要优势是减少了托管应用软件的 ECU,并通过减少需要更改固件的处理器和微控制器的数量简化了无线更新。添加新功能和应用程序只需要更新中央计算机或区域控制模块软件,因为下游传感器和控制机械驱动(前照灯、车门模块、音频放大器)的其余 ECU 已从应用软件中抽象出来。因此,执行机械驱动的 ECU 和车辆网络边缘的传感器需要的固件更简单,未来可能将实时控制完全转移到中央计算机。

此外,可以将最初为特定应用设计的传感器和执行器重新用于其他用途,从而创建新功能。例如,对于最初设计用于乘员监控的车内雷达传感器,可以添加新的应用来提供入侵或盗窃检测和安全带提醒功能。从本质上讲,OEM 可以更灵活地利用车辆中已有的硬件和传感器实现新的功能。

最后,软件可以跨所有汽车平台进行扩展(如图 3 所示),从而进一步降低开发成本。经济型车辆可以采用与豪华品牌相同的软件来实现遥控免钥匙进入、车窗升降器和后视摄像头等功能。

豪华型车辆可通过软件在基本功能之上提供高级功能。尽管仍可能需要更换硬件,但整体方法是模块化的,并可跨车辆实现扩展。添加或移除处理器和微控制器可以提升或降低中央计算机或区域控制模块中的计算能力。

 低端和高端车型的计算能力比较。 图 3 低端和高端车型的计算能力比较。

在车辆中实现座椅按摩、方向盘加热和道路噪声消除等功能需要额外安装硬件。但是,只需要对中央计算机或区域控制模块进行软件更新即可控制这些附加功能。新兴的无微控制器 (MCU) 技术将有助于简化或使设计人员能够移除 ECU 中通常用于管理传感和/或机械驱动的软件。例如,使用串行外设接口 (SPI) 的温度传感器可以直接与启用 SPI 的无微控制器通信物理层进行通信。在这种情况下,无微控制器的物理层将替代 MCU,并配有一个集成 CAN 或以太网收发器,从而无需使用 MCU 将 SPI 信号转换为 CAN 信号,也无需使用与传感器进行通信通常所需的软件。