ZHCUD74 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件和软件设置
    1. 2.1  电路板概述
    2. 2.2  所需设备
    3. 2.3  所需软件安装
    4. 2.4  安装所需 TI 软件
    5. 2.5  安装第三方软件
    6. 2.6  软件环境设置
    7. 2.7  硬件设置和连接
    8. 2.8  ADC3xRF72 EVM 连接
    9. 2.9  TSW14J58 数据采集卡连接
    10. 2.10 调试 LED
    11. 2.11 EVM 跳线和开关
  9. 3ADC3xRF72 EVM 配置和编程
    1. 3.1  ADC EVM 快速启动
    2. 3.2  为所有电路板和信号发生器上电
    3. 3.3  启动 GSPS FPGA Server
    4. 3.4  启动 High-Speed Data Converter Professional (HSDC Pro) 软件
    5. 3.5  对 ADC 进行编程
    6. 3.6  快速启动模式
    7. 3.7  系统级配置模式
    8. 3.8  高级模式
    9. 3.9  运行时配置
    10. 3.10 导出 ADC3xRF72 配置和 Python API 用法
    11. 3.11 更多 GUI 帮助
  10. 4问题排查和常见问题解答
  11. 5重要信号布线
    1. 5.1 ADC 器件时钟布线
    2. 5.2 电路板修改
      1. 5.2.1 ADC3xRF72 模拟输入
  12. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8参考资料

系统级配置模式

为了快速评估 ADC,GUI 支持“系统级配置”模式,用户可以在该模式下输入接近其精确系统级参数的值,而 ADC 会找到满足这些目标的最佳模式。默认情况下,GUI 会显示此模式以及上述的快速启动模式。以下条目显示为“采样速率”、“IBW”(瞬时带宽)、“中心频率”和“频带数”。下面对每个选项进行了详细说明。

  • 采样速率
    • 此选项设置 ADC 的工作频率,必须首先对其进行配置,因为它会设置所有其他选择的限制。
  • 瞬时带宽 (IBW)
    • 可用信息带宽量。此选项由奈奎斯特定理 (Fs/2) 以及所需的任何必要抽取设置决定。例如,如果输入的 IBW 为 800,则 GUI 会将该值更新为 750MHz,因为这是器件可以获得的最大 IBW。如果需要较小的 IBW,则 GUI 会确定最接近的配置以满足该 IBW 要求。例如,在 Fs = 1.5GHz 且所需 IBW 为 225MHz 时,GUI 找到的值为 300MHz,因为该值是给定器件 DSP 选项中满足该要求最接近的值。
  • 中心频率
    • IBW == Fs/2
      • 中心频率不可用作可编程选项,因为会旁路 ADC 的内部数字降压转换器以保留 ADC 产生的全速率。
      • IBW < Fs/2
        • 此选项将设置关注频带的默认中心频率。例如,如果用户信号位于 600MHz,则 ADC 的中心频率可以设置为 600MHz
    • 频带数
      • IBW == Fs/2
        • 此时禁用频带数,ADC 输出与每个 ADC 输入相对应的四个不同频带
      • IBW < Fs/2
        • 频带数 == 1
          • 此选项为每个 ADC 输入输出一个复数频带(单频带)
        • 频带数 == 2
          • 此选项为每个 ADC 输入输出两个复数频带(双频带)
        • 频带数 == 4
          • 此选项为 ADC 的通道 A 和 C 输出四个复数频带。在此运行模式下将忽略通道 B 和 D(四频带)
        • 频带数 == 8
          • 此选项仅为通道 A(八频带)输出八个复数频带,在此运行模式下将忽略其他模拟输入

配置系统级设置后,用户可以单击“编程 ADC”按钮,该 GUI 完成后,即可开始采集数据并在 HSDC Pro 中进行分析。

ADC34RF72 带标签的 ADC GUI 系统模式图片图 3-8 带标签的 ADC GUI 系统模式图片