ZHCUCI7 July 2024
软件请求 GPIO0 或 GPIO1 可用于生成 SYSREF 请求。TICS Pro 软件和 EVM 设计为使用 GPIO2 进行 SPI 回读 (SDO)。因此,GPIO2 未列于引脚中,因为它专用于 SPI 回读。在用户应用中,可以使用任何 GPIO 引脚。
在所需 GPIO 的开关部分将 S2 设置为 ON,可将所需的 GPIO 引脚连接到 MCU。然后,在 GUI 的 GPIO 选项卡上确保该 GPIO 引脚配置为 SYSREF_REQ。现在可以在 User Controls 选项卡的 Pins 部分切换 GPIO 按钮,发出 SYSREF 请求。
图 3-7 SYSREF 请求的 GPIO 设置
图 3-8 SYSREF 的 GPIO 引脚选择