ZHCUCI7 July 2024
为 DPLL 设置时钟输入选择模式,输入优先级和 TDC 最大频率。建议的输入选择模式为 Auto Revertive。下图所示的 REF0 和 REF1 分别对应 IN0 和 IN1。如果 DPLL 输入从其中一个 APLL 后分频器频率馈送,则可以设置 REF4 和 REF5 优先级。相应的 APLL 列在 REF4 和 REF5 旁边。具有最高优先级的 REF 作为 DPLL 输入馈送。