ZHCUCI7 July 2024 LMK5C33216A
可使用输入页面创建级联配置,其中相关的 VCO 缓冲器和分频器通过源选择寄存器的状态进行推理并自动启用。
为了使级联配置有效,至少一个 PLL 必须始终有效并设置为 XO 基准源。APLL 启动优先级尽可能自动选择作为 XO 源的 APLL,在所有其他 PLL 之前启动。如果处于引脚选择模式,无法正确推断启动优先级,用户必须在 User Controls 页面中自行设置此优先级。在下面的示例中,APLL3 以 XO 输入为基准,APLL1 和 APLL2 以 APLL3 为基准。优先级按升序控制,0 优先级最高,2 优先级最低。APLL 可以共享优先级;如果所有 APLL 优先级均设置为 0,则所有 APLL 会同时启动。
图 6-11 级联 APLL 启动优先级