ZHCUCI5 December   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2EVM 快速入门
  6. 3EVM 配置
    1. 3.1  电源
    2. 3.2  逻辑输入与输出
    3. 3.3  在 I2C 和 SPI 之间切换
    4. 3.4  生成 SYSREF 请求
    5. 3.5  XO 输入
      1. 3.5.1 48MHz TCXO(默认)
      2. 3.5.2 外部时钟输入
      3. 3.5.3 附加 XO 输入选项
      4. 3.5.4 APLL 基准选项
    6. 3.6  基准时钟输入
    7. 3.7  时钟输出
    8. 3.8  状态输出和 LED
    9. 3.9  进行测量的要求
    10. 3.10 典型相位噪声特性
  7. 4EVM 原理图
    1. 4.1  电源原理图
    2. 4.2  备选电源原理图
    3. 4.3  配电原理图
    4. 4.4  LMK5C33414A 和输入基准 IN0 至 IN3 原理图
    5. 4.5  时钟输出 OUT0 至 OUT3 的原理图
    6. 4.6  时钟输出 OUT4 至 OUT9 的原理图
    7. 4.7  时钟输出 OUT10 至 OUT13 与时钟输入 IN2 和 IN3 原理图
    8. 4.8  XO 原理图
    9. 4.9  逻辑 I/O 接口原理图
    10. 4.10 USB2ANY 原理图
  8. 5EVM 物料清单
    1. 5.1 环路滤波器和对振动不敏感的电容器
  9. 6附录 A - TICS Pro LMK5C33414A 软件
    1. 6.1  使用开始页面
      1. 6.1.1 步骤 1
      2. 6.1.2 步骤 2
      3. 6.1.3 步骤 3
      4. 6.1.4 步骤 4
      5. 6.1.5 步骤 5
      6. 6.1.6 步骤 6
      7. 6.1.7 步骤 7
    2. 6.2  使用状态页面
    3. 6.3  使用输入页面
      1. 6.3.1 级联配置
        1. 6.3.1.1 将 VCO 级联至 APLL 基准
    4. 6.4  使用 APLL1、APLL2 和 APLL3 页面
      1. 6.4.1 APLL DCO
    5. 6.5  使用 DPLL1、DPLL2 和 DPLL3 页面
    6. 6.6  使用验证页面
      1. 6.6.1 DPLL DCO
    7. 6.7  使用 GPIO 页面
    8. 6.8  SYNC/SYSREF/1-PPS 页面
    9. 6.9  使用输出页面
    10. 6.10 EEPROM 页面
    11. 6.11 设计报告页面

EVM 快速入门

表 2-1 介绍了 EVM 通过为 VIN4 提供的 12V 单电源为器件供电时的默认跳线位置。在有关跳线的位置信息中,“相反位号”表示跳线位于丝印位号对面。

表 2-1 默认跳线和 DIP 开关设置
类别 基准

位号

位置 说明

电源

JP1

1-2(位号对面)

LMK5C33414A VDD = 3.3V,来自 PCB 顶部的 U500 提供的直流/直流。

JP2

1-2(位号对面)

LMK5C33414A VDDO = 3.3V,来自 PCB 顶部的 U500 提供的直流/直流。

JP4

1-2(位号对面)

XO VCC = 3.3V,来自 PCB 顶部的 U500 提供的直流/直流。

通信

JP5

1-2、3-4

将 I2C 从板载 USB2ANY 连接到 LMK5C33414A

LMK5C33414A 控制引脚

S3

S3[1:2] = OFF

SCS_ADD = 没有上拉或下拉。

S1、S2、S4

Sx[1,2] = OFF

Sx[3,4] = ON

在 GPIO0、GPIO1 和 GPIO2 上启用 3.9kΩ 下拉

要开始使用 LMK5C33414A,请按照以下步骤操作。

硬件设置

  1. 验证图 1-1 中显示的 EVM 默认跳线和 DIP 开关设置。
  2. 将 12V 外部直流电源(1A 限值)连接到:
    1. 接头 J500 上的 VIN4 和 GND 端子(引脚 4 和 5,请参阅图 3-2。)
  3. 连接基准时钟:
    1. 156.25MHz 基准时钟连接至 IN0_P 和/或,
    2. 10MHz 基准时钟连接至 IN1_P/N 和/或,
    3. 25MHz 基准时钟连接至 IN2_P/N 和/或,
    4. 1PPS 基准时钟连接至 IN3_P/N。
  4. 将 USB 电缆连接至 J41 上的 USB 端口。

软件设置

  1. 如果尚未安装,请从 TI 网站安装 TICS Pro 软件:TICS Pro 软件
  2. 如果尚未安装 MATLAB R2015b (9.0)* 64 位运行时,请从 MathWorks 网站下载并安装该软件。虽然可自愿选择是否对默认配置文件设置进行编程和评估,但对于需要修改 DPLL 环路滤波器设置的任何应用来说,Matlab 运行时必不可少。请参阅 Matlab Runtime
  3. 启动 TICS Pro 软件。
  4. 选择 LMK5C33414A 配置文件,具体路径为 Select DeviceNetwork Synchronizer Clock (Digital PLLs)LMK5C33414A
  5. 通过以下步骤确认与电路板的通信:
    1. 点击菜单栏中的 USB communications
    2. 点击 Interface 以启动 Communication Setup 弹出窗口。
    3. 检查 Communication Setup 弹出窗口中的以下字段:
      1. 确保选择 USB2ANY 作为接口。
      2. 如果有多个 USB2ANY,请选择所需的接口。如果 USB2ANY 当前正在另一个 TICS Pro 中使用,用户必须将接口设置更改为 DemoMode,释放该接口。
      3. 点击 Identify 以触发下图所示的 LED。LED 闪烁表示确认已与电路板连接。请注意,已连接到 PC 但未通过 TICS Pro 实例连接的 USB2ANY 器件,会持续以 1 秒亮、1 秒灭的慢速闪烁。点击 Identify 按钮后,LED 会以约 0.5 秒亮、0.5 秒灭的频率快速闪烁约 5 秒钟。
    LMK5C33414AEVM USB LED图 2-1 USB LED

LMK5C33414A 进行编程

  1. 切换开关 S5 (PDN/RESET)。
  2. 对所有寄存器进行编程:
    1. 按工具栏中的 Write All Regs 按钮。
    2. 选择菜单栏中的 USB Communications,然后选择 Write All Registers,或者按 Ctrl + L。
  3. 检查电流消耗情况。
  4. 检查 LMK5C33414A 状态,如图 2-2 中所示。
    1. 转至 GUI 的 Status 页面。
    2. 点击 Read Status Bits
    3. 确保清除锁存位。要清除锁存位:
      1. Clear Latched Bits 按钮。
      2. 选择 Read Status Bits
    4. 等待更改确认。DPLL 状态位可能需要一段时间来反映锁定。
LMK5C33414AEVM 读取状态位图 2-2 读取状态位

测量

现在可以对时钟输出进行测量。