ZHCUCD4 September 2024
频谱分析工具旨在通过使用“7-Term Blackman-Harris”窗口设置的单音正弦信号 FFT 分析来评估 ADS8681W SAR ADC 的动态性能(SNR、THD、SFDR、SINAD 和 ENOB)。
点击 Capture 按钮后会显示对应于 1kHz 正弦信号和 1Msps 采样率的频谱分析,如图 4-7 所示。
预期的 ADC 输入是峰-峰值幅度接近 ADC 满量程输入范围 (FSR) 的正弦信号。标准化为 FSR 的输入信号的 RMS 功率显示在 Signal Power (dBFS) 字段中,约为 –0.5dBFS(或约为 95% × FSR),目的是避免输入削波。
ADC 的采样率是通过修改目标采样率 (sps) 参数进行调整的,该参数是一个全局设置(会影响所有工具)。可实现的 ADC 采样率可能与目标采样率不同,具体取决于所应用的 SCLK 频率和 PHI PLL 设置。请注意,用户还需要指定目标 SCLK 频率,该工具试图通过反复更改 PHI PLL 设置直到实现收敛来尽可能精确地匹配该频率。
最后,FFT 工具包括用于减轻非相干采样影响的窗口选项(此讨论超出了本文档的范围)。7-Term Blackman Harris 窗口是默认选项,具有足够的动态范围来解析高达 24 位 ADC 的频率分量。请注意,None 选项对应于不使用窗口(或使用矩形窗口),因此不推荐使用。