ZHCUBZ9 May 2024
GUI 寄存器值可以保存到配置文件以供日后使用。配置文件保存 GUI 和 ULC1001 寄存器映射状态。使用此功能,如果在运行校准模式并加载包含校准文件的配置文件后保存 GUI 配置,则可以跳过校准模式。此外,可以保存配置头文件以进行终端系统集成。
若要打开和保存配置文件,请使用菜单栏中的“File”菜单或上方窗格工具栏中的 Save 和 Open 按钮,如图 4-9 所示。打开校准文件后,GUI 最多可能需要一分钟来完成寄存器更新。当状态栏中的 Read/Write Status Indicator 显示 Idle 时,即表示配置文件加载完毕。必须选择上方窗格中的 Reinit System 按钮,以便 ULC1001 使用写入其 I2C 缓冲器的寄存器值重新初始化内部变量。
头文件可用于通过按钮修改使用的板载 MSP430 软件。可以在“File”菜单中点击“File-Save Configuration to Header File”来完成此修改。EVM 上还有一个 EEPROM 芯片,可容纳 ULC1001 头文件的一部分,具体说就是 PRAM。包含 PRAM 在内的整个头文件大小为 46KB。对于新设计,TI 建议使用可保存整个头文件的微控制器。在这种情况下,不需要 EEPROM 芯片。