ZHCUBF0A October   2021  – October 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 软件设置
    1. 1.1 系统要求
    2. 1.2 软件安装
  5. 2 排除异常 (Troubleshooting Unexpected) 对话框
  6. 3 硬件设置
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 将 BQ27Z746 电路模块连接到电池包
    3. 3.3 EVM 跳线说明
  7. 4 使用 bqStudio
    1. 4.1 启动程序
    2. 4.2 设置可编程 BQ27Z746 选项
  8. 5 校准电量计测量值
    1. 5.1 电压校准
    2. 5.2 电流校准
  9. 6 保护功能
    1. 6.1 bqStudio 中的保护器校准
    2. 6.2 保护器阈值过程
  10. 7 Chemical ID
    1. 7.1 Chemical ID 选择过程说明
    2. 7.2 硬件要求和设置
    3. 7.3 在 bqStudio 中记录数据
    4. 7.4 GPCChem 工具
    5. 7.5 对 Chemical ID 编程
    6. 7.6 有关 Chemical ID 过程的更多资源
  11. 8 学习周期和 Golden Image
    1. 8.1 学习周期过程说明
    2. 8.2 数据存储器配置
    3. 8.3 学习周期步骤
    4. 8.4 低温优化
    5. 8.5 创建 Golden Image 文件
    6. 8.6 对 Golden Image 文件进行编程
  12. 9 监测计通信
    1. 9.1 bqStudio 中的高级通信
    2. 9.2 标准数据命令
    3. 9.3 制造商访问命令
    4. 9.4 有关电量计通信的更多资源
  13. 10基于 BQ27Z746 的电路模块
    1. 10.1 电路模块连接
    2. 10.2 引脚说明
  14. 11电路模块物理布局布线、物料清单和原理图
    1. 11.1 电路板布局
    2. 11.2 原理图
    3. 11.3 物料清单
    4. 11.4 BQ27Z746 电路模块性能规格汇总
  15.   修订历史记录

数据存储器配置

电量计的数据存储器在 bqStudio 的 Data Memory 窗口中配置。下面的图 8-1 展示了该窗口。

GUID-CC5832AB-9C4C-4003-AC7E-71BC49195F2A-low.png图 8-1 bqStudio 中的 Data Memory 视图

在此屏幕中将仅使用数据存储器窗口的 [Advanced Charging Algorithm] 和 [Gas Gauging] 部分进行必要的数据存储器配置。使用 Filter/Search 框查找特定参数。使用 Write All 按钮将此屏幕上已更改的数据存储器参数写入电量计。使用 Read All 按钮从电量计中读取当前数据存储器配置,并验证写入是否成功。确保每个值都以正确的单位进行编程,如每个数据存储器参数的第三列所示。

应编程的数据存储器值包含以下各项:

  • [Advanced Charging Algorithm][Termination Config][Charge Term Taper Current]:该值应设置为略高于 C/10 和 C/100 之间的实际收尾电流。该值还应高于 [Chg Current Threshold] 值。
  • [Gas Gauging][Design][Design Voltage]:该值可以在电池数据表中找到,称为标称或平均电压。
  • [Gas Gauging][Design][Design Capacity mAh]:该值可以在电池数据表中找到,称为电池容量,通常表示为 C。
  • [Gas Gauging][Design][Design Capacity cWh]:该值是电池容量,单位为厘瓦时。该值可能位于电池数据表中,也可以通过将容量(以 mAh 为单位)乘以端子电压(以 V 为单位),然后除以 10 来找到。
  • [Gas Gauging][IT Cfg][Term Voltage]:该值可在电池数据表中找到,称为端子电压。这是电量计应充电到的最低电压。
  • [Gas Gauging][Current Thresholds][Dsg Current Threshold]:电量计在该电流值下确认电池正在放电。应将该值设置为低于 C/10 的正数。电量计会将其解释为负。
  • [Gas Gauging][Current Thresholds][Chg Current Threshold]:电量计在该电流值下确认电池正在充电。应将该值设置为低于 C/10 以及低于 Charge Term Taper Current。
  • [Gas Gauging][Current Thresholds][Quit Current Threshold]:电量计在该值下进入静置模式。该值应小于 C/20 且小于 [Dsg Current Threshold] 和 [Chg Current Threshold]。

图 8-2 展示了学习周期中相对于数据存储器电流参数集的电流直观表示。

GUID-B349C5A5-29E9-4123-A391-062D82316040-low.png图 8-2 学习周期电流图