ZHCUBF0A October 2021 – October 2023 BQ27Z746 , BQ27Z758
执行学习周期的硬件设置与 Chemical ID 过程中使用的设置相同。此设置在第 8.2 节中进行了说明,如图 8-2 所示。充放电过程与 ChemID 非常相似,只是第一步是将电池初始放电至其端子电压。
在开始学习周期过程之前,建议在 bqStudio 中启动日志,以便调试学习周期过程中可能发生的任何问题。
执行学习周期包括以下步骤:
该测试在室温下进行。如果电池处于其他温度,则在测试之前让电池在室温下静置两小时。
在 Command 窗口中使用 GAUGE_EN 命令。在 Command 窗口中使用 RESET 命令。确认 [LStatus] 寄存器已更新为 0x04。
以 C/5 的放电率对电池放电,直到电池达到 Term Voltage。
让电池静置 5 小时。
使用 CC 进行充电,直到电池达到 Full Charge Voltage。
在 Full Charge Voltage 下使用 CV 进行充电。在 [CHG Current Threshold] 和 [Quit Current Threshold] 之间的某个点切断 CV 充电。
让电池静置两小时,以达到完全平衡开路电压 (OCV)。[LStatus] 寄存器应更新为 0x05。
以 C/10 放电率对电池放电,直到达到 [Term Voltage]。
让电池静置五小时以达到完全平衡 OCV。[LStatus] 寄存器应更新为 0x06。