ZHCUB95 august 2023
此 LaunchPad 允许将要用于 SCI UART 的两组引脚之一路由到 XDS110 的虚拟 COM 端口。默认情况下,GPIO43 (SCIA_RX) 和 GPIO42 (SCIA_TX) 路由到虚拟 COM 端口,而在 BoosterPack 连接器中不可用。此外,GPIO55 (SCIB_RX) 和 GPIO38 (SCIB_TX) 可以路由至虚拟 COM 端口。当虚拟 COM 端口不需要 UART 功能时,这些 GPIO 可以路由至 BoosterPack 连接器,以提供 BoosterPack 标准功能。
这些信号对的路由目的地使用板载开关 S2 来选择,如表 3-8 所述。
| SEL1(左侧) | SEL2(右侧) | GPIO42/43 | GPIO38/55 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | XDS110 COM 端口 | BP 接头 |
| 0 | 1 | XDS110 COM 端口 | 无连接 |
| 1 | 0 | BP 接头 | BP 接头 |
| 1 | 1 | BP 接头 | XDS110 COM 端口 |
请注意,信号 GPIO42/43 与 SCIA 和 UARTA 外设都兼容,从而具有更高的灵活性。信号 GPIO38/55 仅与 SCIB 外设兼容。