ZHCUAO7 December 2022
该设计集成了全套电池电芯保护功能,包括:电芯过压、电芯欠压、两级过流放电、过流充电、放电短路、过热和欠温保护。此外,该设计还可监测多种系统级故障,包括:电芯开路、主机看门狗、充电和放电 MOSFET 故障、MOSFET 过热等。在 TI 实验室针对其中一些保护进行了测试。
短路放电保护通过以下过程进行了测试:
当 3.3V 短路时,MCU 断电,并且两个 BQ76942 器件会在延迟一段时间后检测到 HWD。由于 TIDA-010247 将 MCU 配置为进入低功耗模式(不与 BQ76942 通信以节省功率)后每 5s 唤醒一次,因此在 10s HWD 延迟配置下,会有 5s 至 10s 的延迟。
120V On-PACK 端口测试在 CHG 和 DSG MOSFET 均关断且 DET 悬空的情况下执行。