为了让充电器满足规格要求,重要的是精心放置组件。以下各项按放置优先级顺序列出。
- PMID 和 SYS 的高频去耦电容器(EVM 上的 C3 和 C18)应尽可能靠近与充电器 IC 位于同一层的各自引脚和接地引脚放置(换句话说,没有过孔),以便形成最小的电流环路。
- PMID 和 SYS 的大容量电容器应尽可能靠近与充电器 IC 位于同一层的各自引脚和充电器的接地引脚放置(换句话说,没有过孔孔)。
- 将 REGN 电容器 (C35) 靠近接地端放置,将 SW 的 BTST 电容器(C6 和 C8)尽可能靠近各自的引脚放置,如果需要,仅在每个元件的一侧使用过孔。
- 将 VBUS 和 BAT 引脚的高频去耦电容器尽可能靠近各自的引脚放置。如有必要,每个电容器端子使用至少 2 个过孔。
- 将 VBUS 和 BAT 引脚的大容量电容器尽可能靠近各自的引脚放置。如有必要,每个电容器端子使用至少 2 个过孔。
- 将电感器放置在靠近 SW1 引脚和 SW2 引脚的位置。因为过孔只会给电感器增加少量的电感和电阻,所以使用多个过孔来建立这些连接是可以接受的。
- 虽然这个 EVM 具有靠近充电 GND 引脚的模拟接地 (AGND) 和电源接地 (PGND) 平面,但并不需要两个接地端。用于设置敏感节点(例如,ILIM、TS)的电阻器和电容器可以使用一个公共接地平面,但其接地端子要远离会出现开关噪声的大电流接地回路。
请注意,此 EVM 具有测试点和跳线,需要将走线引出至 PCB 边沿。实施这些布线需要对于不像上面列出的前六项那么重要的组件,实施这些布线在 PCB 布局上 需要进行一些折衷。