ZHCSYN0A July 2025 – February 2026 TPLD2001
PRODUCTION DATA
TPLD2001 具有一个上电复位 (POR) 宏单元,可确保正确的器件初始化并确保器件中的所有宏单元正常运行。POR 电路的目标是在 VCC 电源首次施加到器件时以及在断电期间 VCC 下降时具有一致的行为和可预测的结果。为了实现这一目标,POR 驱动定义的内部事件序列,触发器件内部不同宏单元状态的更改,并最终触发 I/O 引脚状态的更改。
当器件电源 (VCC) 升至大约 VPORR 并且器件完全启动时,上电复位 (POR) 宏单元将产生逻辑高电平信号作为输出。所有输出均处于高阻状态,芯片开始从 OTP 加载数据。内部宏单元复位信号被释放,所有寄存器被初始化为默认状态。图 8-65 展示了 POR 系统生成启用某些宏单元的信号序列。
如图 8-65 所示,在 VCC 开始增大并超过 VPORR 阈值后,
GPIO 快速充电:若启用该功能,在 POR 期间,将有一个 2kΩ 电阻连接在 GPIO 与 GND 之间,对 GPIO 进行预处理。
初始化:默认情况下,所有内部宏单元都具有初始低电平。从 VCC > VPORR 开始,TPLD2001 中的宏单元上电并强制进入复位状态。所有输出均处于高阻态,芯片开始从 OTP 加载数据。然后,内部宏单元的复位信号被释放,它们开始按照以下顺序进行初始化: