ZHCAEL2 October   2024 AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM4372 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 术语
  5. 先决条件
  6. 快速初始步骤
  7. 调试概述
  8. 网络驱动程序初始化过程
  9. 以太网 PHY 分析
  10. 以太网 MAC 统计信息分析
  11. 如何获取 IPv4 地址
  12. 跟踪数据包
  13. 10调试网络拓扑和技术
    1. 10.1 直接连接
    2. 10.2 静态 IP 地址
    3. 10.3 设置低比特率
    4. 10.4 连接交换机时的注意事项
  14. 11Linux® 实用程序汇总
  15. 12申请以太网支持的检查清单

先决条件

下面详细列出了调试 TI EVM 或定制电路板上的以太网接口之前所需的设置:

  • 当两个具有以太网接口的平台相互连接时,被测平台或器件被称为 DUT,而另一个平台被视为链路伙伴
  • DUT 可以是定制板或 TI EVM
  • 如果问题出在定制电路板上,请在运行最新 TI SDK 的 TI EVM 上尝试同样的测试
  • 为了获得最佳效果,请为 DUT 使用最新的 TI 软件开发套件 (SDK)
  • 在 TI EVM 或定制电路板上使用 Linux 用户控制台
  • 执行调试的工程师知道如何使用 Linux 控制台
  • 一次仅使用一个接口以保持调试尽可能简单
  • DUT 连接到已知的有效链路伙伴,如 PC 或其他经证明可正常工作的电路板
  • 已配置 DTS 文件,使 DUT 已成功引导至 Linux 用户命令提示符处
  • 如果使用 Ubuntu® PC 作为链路伙伴,请勿以虚拟机的形式运行该 PC,因为这样生成的以太网 MAC 统计信息可能不准确