ZHCAEL2 October   2024 AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM4372 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 术语
  5. 先决条件
  6. 快速初始步骤
  7. 调试概述
  8. 网络驱动程序初始化过程
  9. 以太网 PHY 分析
  10. 以太网 MAC 统计信息分析
  11. 如何获取 IPv4 地址
  12. 跟踪数据包
  13. 10调试网络拓扑和技术
    1. 10.1 直接连接
    2. 10.2 静态 IP 地址
    3. 10.3 设置低比特率
    4. 10.4 连接交换机时的注意事项
  14. 11Linux® 实用程序汇总
  15. 12申请以太网支持的检查清单

跟踪数据包

在两个链路伙伴之间建立以太网链路后,即可跟踪数据包从 DUT 发送到链路伙伴,然后从链路伙伴发送回 DUT 的步骤。仅当在链路两端都可以访问以太网 MAC 统计信息的情况下才有效。如果网络拓扑包含直接连接(如图 3-1 所示),还可以进一步简化。

节 8 中所述,无需设置 IP 地址即可启动网络通信。如果在 DUT 上使用 TI 默认文件系统,则会在检测到链路后尝试获取 IP 地址。此网络通信足以跟踪是否成功接收到从 DUT 发送到链路伙伴的数据包。来自链路伙伴的广播数据包足以证明在 DUT 上未接收到损坏的数据包。

在 DUT 和链路伙伴之间连接以太网电缆之前,请使用 ethtool 验证以太网 MAC 统计信息中的 RX 和 TX 计数器是否为 0。建议在链路伙伴平台上使用 Linux® 操作系统 (OS)。这个平台可以是另一个正常工作的 EVM 或 Ubuntu PC。ethtool 仅适用于运行 Linux 操作系统的平台。

图 9-1 所示,首先检查链路伙伴是否接收到从 DUT 发送的数据包,方法是在链路伙伴上使用 ethtool 并检查 RX 计数器。如果链路伙伴未运行于 Linux 操作系统上,则 ethtool 不可用。RX 计数器可以显示接收到多少个正常帧,更重要的是接收到多少个损坏的帧。如果接收到的数据包没有错误,则表示 DUT 发送路径可以正常工作。如果链路伙伴上的 RX 错误计数器为非零值(例如,RX CRC 错误),则可以得出结论:DUT 的发送路径存在问题,需要进行调查。

AM62x, AM64x, AM62Ax, AM62P DUT 发送路径图 9-1 DUT 发送路径

作为接收方的链路伙伴通常可以观察到两个问题:未接收到数据包或 CRC 错误。如果链路伙伴未接收到任何数据包,则表明从 DUT 发出的以太网帧受到了损坏,以至于 MAC 接口无法识别该帧。当未检测到数据包或检测到 CRC 错误时,需要更仔细地检查 DUT 上的 MAC 或 PHY 连接。

注:

调试建议:

  • 当问题在于链路伙伴未接收到数据包时
    • 在 DTS 文件中查看并验证 PinMux
    • 验证 DTS 中的 PHY 接口模式(例如 RMII 或 RGMII)与原理图是否一致
  • 如果链路接收到 CRC 或其他错误:
    • 尝试更换以太网电缆以防电缆存在损坏
    • 尝试另一个已知正常的可访问以太网 MAC 统计信息的链路伙伴
    • 如果 PHY 采用 RGMII 模式,并且 PHY 未增加 RX 时钟延迟,请增加此延迟。TI 基于 Arm® 的处理器已设置 2ns 的 TX 时钟延迟,因此 PHY 不会向 TX 时钟增加任何延迟。
    • 有关如何分析发送错误的详细信息,请查阅节 6

分析 DUT 接收路径与分析 DUT 发送路径的方式类似。观察 图 9-2 中的接收数据包计数和可能发生的一些错误。如前文所述,当错误计数器为零并且接收到的正常帧计数增加时,表示接收路径工作正常。在此层级,数据包的类型无关紧要,只接收数据包而不检测错误数据包。

AM62x, AM64x, AM62Ax, AM62P DUT 接收路径图 9-2 DUT 接收路径

当以太网 MAC 接收错误计数器不为零时,通常有两种可能的原因。最常见的原因是 PHY 接口模式为 RGMII 时的 RX 时钟时序不正确。第二常见的原因是硬件问题,例如不正确的内联电阻值或电路板布局布线问题。

注:

调试建议:

  • 如果 PHY 接口模式为 RGMII,请在 DTS 文件中检查布局时序是否与 PHY 节点中编程的时序匹配。
  • 参考高速接口布局指南 应用手册以检查电路板布局布线。

如果分析 DUT 发送和接收路径的错误计数器为零,则表示基本以太网数据包的发送和接收没有错误。此时,可以添加 DHCP 服务器来为 DUT 动态分配 IP 地址,也可以在 DUT 上使用 ip addr add <ip address/subnet mask> dev <interface name> 来分配静态 IP 地址。但是,执行此步骤后,如果在检测到链路正常时仍然没有分配 IP 地址,并且以太网 MAC 统计信息没有显示任何错误,那么下一步是考虑可能存在网络原因。请查看节 10中的网络问题示例。

章节摘要:

  • 本节介绍如何使用 FTP 方法分析基本的以太网数据包发送和接收。
  • 如果数据包没有错误且未获得 IP 地址,则这可能意味着存在网络层面的问题。