ZHCAE44A June 2024 – August 2024 F28377D-SEP , TMS320F280021 , TMS320F280023 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025C , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280039 , TMS320F280039C , TMS320F280041 , TMS320F280041C , TMS320F280045 , TMS320F280049 , TMS320F280049C , TMS320F28075 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377S , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379S , TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK
软启动过程旨在通过受控的压摆率升高输出电压,从而可避免 LLC 的初级侧和输出侧出现电流浪涌。图 4-1 总结了软启动流程。
在软启动的第一级,由于半桥为高侧栅极驱动器使用自举电源,因此需要导通低侧 FET 来为自举电容器充电。此充电脉冲会比驱动器的导通延迟长得多,并确保自举电容器完全充好电。
正如节 3.3 中所述,由于低侧 PWM (EPWM1B) 是由高侧 PWM (EPWM1A) 生成,因此不能单独将 EPWM1B 设置为高电平。为了生成到 EPWM1B 的自举脉冲,并使 EPWM1A 保持为低电平,PWML 的 CLB 包含了另一个输入来处理自举逻辑。如图 3-4 所示,利用具有 GPREG 位(输入 4)的 CLB 输入为 EPWM1B 创建 FSM0_S0 的与逻辑,以便无论 EPWM1A 状态如何,将 GPREG 位更改为逻辑“0”都可以将 EPWM1B 设置为高电平。用户可以根据系统要求定义 EPWM1B 的导通时间时序,同时在配置的 DB 模块中使用较大的上升沿延迟使 EPWM1A 保持低电平。
在第二级,需要将谐振电容器电压偏置到输入电压的一半,因为对于半桥 LLC 而言,HHC 控制算法中不包括 VCR 的偏移量。可通过高侧和低侧开关的多个对称脉冲形成此偏置电压。对称脉冲可通过较大的补偿斜率来生成,从而将 HHC 变为使用传统的频率调整来实现电压模式控制。
然后,在第三级,通过闭环路控制来调节输出电压,并逐渐将电压基准从 0V 增加至 12V。当基准电压转换到目标设置电压时,软启动过程完成。稍后的章节将详细介绍这一级的控制方案。
第四级是正常运行的开始。请注意,禁用 SR PWM 输出以避免在软启动过程中出现任何意外的反向电流,并扩大初始斜率补偿来维持稳定性控制。在这一级中,可以通过将 EPWM 的死区时间逐渐减少到最小设置值来缓慢导通 SR PWM 输出。此外,在这一级中,斜率和最小钳位频率值都会逐渐恢复。
可以调整 HHC 控制算法中的五个控制参数,如图 4-2 所示。
在软启动过程中,包括死区时间调整,以便在输出电压不够高时减小浪涌电流。图 4-2 展示了死区时间和控制带调整的混合控制。当电压环路的补偿器输出 Vc_v 大于 0 时,死区时间 Td 设置为最小值,并且控制带 Vci 从最小边界开始增大。当 Vc_v 小于 0 时,Vci 设置为最小值,Td 从最小设置值开始增大。此外,如果实际应用需要钳制 PWM 脉冲的最短导通时间,则可以设置最大死区时间限制来实现此功能。这意味着,如果计算出的死区时间大于最大值,则直接关闭 PWM 输出,从而自然地进入突发模式控制。
在第三级,补偿斜率临时增大到一个更大的值,从而避免振荡并使控制环路保持稳定。Vci 达到最大限制后,斜率将减小 1 个单位,并可在软启动后逐渐降至目标值。
此外,在软启动开始时,最小开关频率钳位 fmin 会暂时增大至高于谐振频率,这可用于避免在输出电压不够高时进入电容区。而且,最大频率也会暂时增大,从而获得更低的电压增益。在软启动期间或之后,最小和最大钳位频率都会逐渐降至正常值。