ZHCAE44A June 2024 – August 2024 TMS320F280021 , TMS320F280023 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025C , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280039 , TMS320F280039C , TMS320F280041 , TMS320F280041C , TMS320F280045 , TMS320F280049 , TMS320F280049C , TMS320F28075 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377S , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379S , TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK
在 HHC LLC 控制中,控制对象是半个开关周期内谐振电容器上的电压变化,由于数字控制器通常位于次级侧,因此需要通过增强型隔离来检测 VCR 信号。在参考设计 PMP41081 中,由电流检测变压器 (CST) 和放大器来实施,如图 5-1 所示
通过对电容器 Cs 上的 CST 电流求积分来重新生成 VCR 信号。并且,因为谐振电流仅包括交流分量,所以仅获得谐振电压的交流部分。换句话说,忽略谐振电容器上的任何直流失调电压或低频纹波。
此外,使用运算放大器将差分电压转换为单端电压,并应用自定义增益。建议添加另一个电流检测电阻,用于检测谐振电流,从而实现系统保护。
在设计 VCR 检测电路参数之前,需要了解具有最大 VCR 电压振幅的 LLC 运行条件,这通常是指具有最小输入电压和最大负载电流的最小开关频率。这可以通过仿真或基于实际功率级的开环测试来实现。
然后,我们需要选择检测电容,以确保 CST 在运行时不会接近饱和状态。根据数据表中的 CST 匝数比和伏秒参数,可以通过以下公式计算检测电容器值的限制。
选择检测电容器后,可以通过在此设计中将最大 VCR 检测电压匹配到 2.0V 来决定放大器 KOPA 的差分检测增益,此增益受控制器的 ADC 范围所限制。考虑到普通放大器的稳定性,建议将差分检测增益设计为大于 1。
总之,可以按照以下过程设计 VCR 检测参数: