ZHCAE33 December 2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1306M05 , AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C14 , AMC23C15 , AMC3302 , AMC3306M05
在此仿真中,具有相移控制功能的双有源电桥以 100kHz 的开关频率运行,并配置为恒流源输出,向 10Ω 纯阻性负载提供 20A 的固定电流(从而产生 200V 的直流输出,相当于 4kW 负载)。
在 t1 = 2ms 时,负载从 10Ω 变为 20Ω。这导致电流立即降至 10A(因为此时电压为 200V)。经过一段时间后,控制环路开始恢复到 20A 的恒定电流,这样会强制输出电压在稳定时增加到 400V 直流(导致负载从 4kW 变为 2kW)。图 3-3 显示了输出电流的瞬态响应。
图 3-3 显示了控制环路中不同带宽设置或电流传感器对相同负载阶跃的响应。当电流传感器的带宽仅为 1kHz 时,存在 1.6ms 的长稳定时间。当带宽增加到 10kHz 和 100kHz 时,稳定时间(最终值的 90%)分别下降到 0.6ms 和 0.3ms。进一步增加电流传感器的带宽不会显著改善瞬态响应,因为稳定时间受限于设置为 10kHz 的电流环路控制环路带宽。
总之,对于转换器输出端的任何负载阶跃变化,在 E 点或 F 点放置带宽小于 100kHz 的电流传感器就足以使稳定时间保持在 1ms 以内。