ZHCABM2 May 2022 DP83TC811S-Q1
本节包含不同 OA 合规测试机构在测试期间使用的 DP83TC811 寄存器设置。大多数这些寄存器的设置是为了在 OA 和 EMC/EMI 测试期间优化性能。建议将这些寄存器的设置作为所有 DP83TC811 应用的初始化的一部分来实现。DP83TC811 提供的其他应用特定功能可以通过硬件或软件配置进行调整。
| MMD | 寄存器 | 已优化 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0x1F | 0x0475 | 0x0008 | 为了在配置完成前不让 PHY 建立链路 |
| 0x1F | 0x0485 | 0x11FF | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0462 | 0x0600 | 禁用电路板上未使用的 LED_1 |
| 0x1F | 0x010F | 0x0100 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0410 | 0x6000 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0479 | 0x0442 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0466 | 0x8000 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0107 | 0x2605 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0106 | 0xB8BB | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0116 | 0x03CA | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0114 | 0xC00A | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x010B | 0x0700 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0132 | 0x01EE | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x04DE | 0x03F0 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x003E | 0x000D | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0111 | 0x6009 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0129 | 0x009F | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x04D5 | 0xFEA4 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x04D6 | 0x0EA4 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0120 | 0x0067 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0125 | 0x7A56 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0461 | 0x0408 | 使用电路板布线调优 IO 阻抗 |
| 0x1F | 0x0400 | 0x1300 | MDI 终端优化 |
| 0x1F | 0x0403 | 0x0030 | MDI 传输优化 |
| 0x1F | 0x0404 | 0x0008 | MDI 传输优化 |
| 0x1F | 0x048A | 0x0D02 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x048B | 0x350F | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x048C | 0x0033 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x048D | 0x010D | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0121 | 0x1500 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0122 | 0x1000 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x04D4 | 0x7522 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0130 | 0xC720 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0126 | 0x0515 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0119 | 0x00A4 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0109 | 0x095D | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x010E | 0x3219 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x010C | 0x1996 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x001F | 0x4000 | 软复位 |
| 0x1F | 0x0475 | 0x0000 | 让 PHY 建立链路 |
| MMD | 寄存器 | 已优化 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0x1F | 0x0475 | 0x0008 | 为了在配置完成前不让 PHY 建立链路 |
| 0x1F | 0x0485 | 0x11FF | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0462 | 0x0600 | 禁用电路板上未使用的 LED_1 |
| 0x1F | 0x010F | 0x0100 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0410 | 0x6000 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0479 | 0x0442 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0466 | 0x8000 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0107 | 0x2605 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0106 | 0xB8BB | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0116 | 0x03CA | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0114 | 0xC00A | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x010B | 0x0700 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0132 | 0x01EE | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x04DE | 0x03F0 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x003E | 0x000D | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0111 | 0x6009 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0129 | 0x009F | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x04D5 | 0xFEA4 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x04D6 | 0x0EA4 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0120 | 0x0067 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0125 | 0x7A56 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0461 | 0x0408 | 使用电路板布线调优 IO 阻抗 |
| 0x1F | 0x0400 | 0x1300 | MDI 终端优化 |
| 0x1F | 0x0403 | 0x0030 | MDI 传输优化 |
| 0x1F | 0x0404 | 0x0008 | MDI 传输优化 |
| 0x1F | 0x048A | 0x0D02 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x048B | 0x350F | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x048C | 0x0033 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x048D | 0x010D | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0121 | 0x1500 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0122 | 0x1450 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x04D4 | 0x7322 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0130 | 0xC780 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0126 | 0x0495 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0115 | 0x8AC8 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0109 | 0x095D | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x010E | 0xFAFB |
OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 如果需要进一步减少建立链路时间,可将值更改为 x7DFB |
| 0x1F | 0x010C | 0x19FA | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x0101 | 0x2082 | OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置 |
| 0x1F | 0x001F | 0x4000 | 软复位 |
| 0x1F | 0x0475 | 0x0000 | 让 PHY 建立链路 |