ZHCAB74D September   2018  – March 2022 AFE030 , AFE031 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S

 

  1.   商标
  2. 1 FSK 概述
  3. 2 硬件预览
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 硬件设置
  4. 3 连接 AFE03x
    1. 3.1 配置 AFE031
  5. 4 发送路径
    1. 4.1 FSK 示例规格
    2. 4.2 PWM 模式
      1. 4.2.1 软件实现
      2. 4.2.2 测试结果
      3. 4.2.3 HRPWM 与 EPWM
    3. 4.3 DAC 模式
      1. 4.3.1 软件实现
      2. 4.3.2 测试结果
      3. 4.3.3 OFDM 功能
    4. 4.4 将 TX 移植到 LAUNCHXL-F280049C
      1. 4.4.1 特定于 PWM 模式的移植
      2. 4.4.2 特定于 DAC 模式的移植
  6. 5 接收路径
    1. 5.1 接收路径概述
    2. 5.2 接收器软件实现
      1. 5.2.1 初始设置和参数
      2. 5.2.2 中断服务例程
      3. 5.2.3 运行时工作
      4. 5.2.4 测试结果
      5. 5.2.5 系统利用率
      6. 5.2.6 器件相关性和移植
    3. 5.3 调优和校准
      1. 5.3.1 设置 AFE03X 的 PGA
      2. 5.3.2 自动增益控制 (AGC)
      3. 5.3.3 设置位检测阈值
      4. 5.3.4 FSK 相关性检测器库
    4. 5.4 将 RX 移植到 LAUNCHXL-F280049C
  7. 6 连接电源线
    1. 6.1 线路耦合
    2. 6.2 耦合到交流线路
      1. 6.2.1 低压电容器
      2. 6.2.2 变压器的匝数比
      3. 6.2.3 高压电容器
      4. 6.2.4 高压侧电感器
    3. 6.3 耦合到直流线路
    4. 6.4 保护电路
      1. 6.4.1 金属氧化物压敏电阻
      2. 6.4.2 瞬态电压抑制器
      3. 6.4.3 导流二极管
    5. 6.5 确定 PA 电源要求
  8. 7 总结
  9. 8 参考文献
  10. 9 原理图
    1. 9.1 原理图(PWM 模式)
    2. 9.2 原理图(DAC 模式)
  11. 10修订历史记录

确定 PA 电源要求

在计算 PA 的最低电源要求时,必须知晓所需的负载电压、负载阻抗以及可用的电源电压或所需的变压器匝数这些参数。对于该 FSK 电力线通信示例,与 PRIME 类似,目标是将 1VRMS 信号驱动到一个 2Ω 负载中。所需的最小电源电压通过将峰-峰值负载电压、高压电容器和电感器上的压降 V2、低压电容器上的压降 V1 和相对于 PA 电源轨限值的两倍输出摆幅 VSWING 相加得出。对于 FSK 和 SFSK 系统,峰均比为 √2,而对于 OFDM 系统,该比率约为 3:1。

GUID-EB0F8F08-C278-41A2-BC46-DC3BE5B530B0-low.gif图 6-12 典型的线路耦合电路

在分析期间执行与 RMS 电压和峰值电压相关的计算时,必须考虑这些比率。为低压电容器选择较大的值会导致压降 (V1) ,在大多数情况下变得可以忽略不计。如果使用具有低 DCR 的合适变压器,即使在高负载电流下,变压器中的损耗也可以忽略不计。对于 FSK 和 SFSK 系统,高压电容器和电感器上的压降 V2 通常也可以忽略不计;在 OFDM 系统中,由于工作带宽更宽,压降 V2 可以忽略不计,并且可以用 1.5 乘以负载电压作为近似值来进行计算。

对于 AFE031 BoosterPack,具有 2Ω 负载和 1VRMS 负载电压的 FSK 信号:

Equation6. GUID-8976A0D0-3FAC-4D95-BC9F-58BA094B2951-low.gif
Equation7. GUID-8549CAAF-BBC0-4F18-A2FA-288222F81C13-low.gif

对于 OFDM,可以使用以下公式:

Equation8. GUID-A5F65ECB-DFE3-4A1B-AC9A-290BDEF64D88-low.gif

更多有关 AFE031 功耗的信息,请参阅采用 AFE031 且适用于窄带电力线通信调制解调器的模拟前端设计。