ZHCAB74D September   2018  – March 2022 AFE030 , AFE031 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S

 

  1.   商标
  2. 1 FSK 概述
  3. 2 硬件预览
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 硬件设置
  4. 3 连接 AFE03x
    1. 3.1 配置 AFE031
  5. 4 发送路径
    1. 4.1 FSK 示例规格
    2. 4.2 PWM 模式
      1. 4.2.1 软件实现
      2. 4.2.2 测试结果
      3. 4.2.3 HRPWM 与 EPWM
    3. 4.3 DAC 模式
      1. 4.3.1 软件实现
      2. 4.3.2 测试结果
      3. 4.3.3 OFDM 功能
    4. 4.4 将 TX 移植到 LAUNCHXL-F280049C
      1. 4.4.1 特定于 PWM 模式的移植
      2. 4.4.2 特定于 DAC 模式的移植
  6. 5 接收路径
    1. 5.1 接收路径概述
    2. 5.2 接收器软件实现
      1. 5.2.1 初始设置和参数
      2. 5.2.2 中断服务例程
      3. 5.2.3 运行时工作
      4. 5.2.4 测试结果
      5. 5.2.5 系统利用率
      6. 5.2.6 器件相关性和移植
    3. 5.3 调优和校准
      1. 5.3.1 设置 AFE03X 的 PGA
      2. 5.3.2 自动增益控制 (AGC)
      3. 5.3.3 设置位检测阈值
      4. 5.3.4 FSK 相关性检测器库
    4. 5.4 将 RX 移植到 LAUNCHXL-F280049C
  7. 6 连接电源线
    1. 6.1 线路耦合
    2. 6.2 耦合到交流线路
      1. 6.2.1 低压电容器
      2. 6.2.2 变压器的匝数比
      3. 6.2.3 高压电容器
      4. 6.2.4 高压侧电感器
    3. 6.3 耦合到直流线路
    4. 6.4 保护电路
      1. 6.4.1 金属氧化物压敏电阻
      2. 6.4.2 瞬态电压抑制器
      3. 6.4.3 导流二极管
    5. 6.5 确定 PA 电源要求
  8. 7 总结
  9. 8 参考文献
  10. 9 原理图
    1. 9.1 原理图(PWM 模式)
    2. 9.2 原理图(DAC 模式)
  11. 10修订历史记录

OFDM 功能

虽然未实现,但使用 AFE 器件的 DAC 模式可以实现 OFDM 频率调制功能。利用能够在每个点选择准确的 DAC 值这一功能,可以在 MCU 侧组合频率分量,并将 DAC 设置为所需的值。

图 4-12 至图 4-15 显示了组合两个频率的示例,其中展示了如何实现该目的。这两个信号是 50Hz 和 100Hz 正弦波。为了独立发送这两个信号,将以正确的时间间隔离散发送每个点,以创建正弦波。

若要同时发送这两个频率,首先需要组合这两个频率。该结果如图 4-14 所示。为了发送该波形中的每个点,系统将同时发送两个频率。对数据执行 FFT 以查看两个离散频率。

GUID-743FF675-6425-45AC-A716-D88B07800937-low.jpg图 4-12 60Hz 正弦波
GUID-B9B3D61F-3679-4750-AD4A-A15F1B81AFF5-low.jpg图 4-14 60Hz + 100Hz 正弦波
GUID-E0CB3E0D-086B-4285-A981-65DDA19D4EA3-low.jpg图 4-13 100Hz 正弦波
GUID-C9AC4934-658A-469B-9CD8-0CC820C48677-low.jpg图 4-15 组合信号的 FFT