ZHCAB74D September 2018 – March 2022 AFE030 , AFE031 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S
选择 MOV 时需要考虑几个因素:工作电压、需要被 MOV 吸收的瞬态能量、峰值瞬态电流和功率耗散。
图 6-5 金属氧化物压敏电阻 (MOV)MOV 是一种在超过其触发电压之前具有高电阻的器件。一旦超过该电压电平,MOV 就会降低其电阻并吸收脉冲能量。图 6-6 显示了典型 MOV 的 I/V 特性。
图 6-6 典型 MOV I/V 特性由于这些元件的构造中使用的材料和技术的性质,MOV 可以迅速响应快速瞬态脉冲,具有高瞬时额定功率,非常适合在交流线路中提供保护。最大钳位电压通常是为响应类似于图 6-7 所示的高速瞬态而指定的。通常将 8/20µs 波形作为表示雷击频谱成分的波形进行关联。
图 6-7 满足 MOV 和 TVS 性能规格的典型 8/20µs 脉冲