ZHCAB74D September   2018  – March 2022 AFE030 , AFE031 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S

 

  1.   商标
  2. 1 FSK 概述
  3. 2 硬件预览
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 硬件设置
  4. 3 连接 AFE03x
    1. 3.1 配置 AFE031
  5. 4 发送路径
    1. 4.1 FSK 示例规格
    2. 4.2 PWM 模式
      1. 4.2.1 软件实现
      2. 4.2.2 测试结果
      3. 4.2.3 HRPWM 与 EPWM
    3. 4.3 DAC 模式
      1. 4.3.1 软件实现
      2. 4.3.2 测试结果
      3. 4.3.3 OFDM 功能
    4. 4.4 将 TX 移植到 LAUNCHXL-F280049C
      1. 4.4.1 特定于 PWM 模式的移植
      2. 4.4.2 特定于 DAC 模式的移植
  6. 5 接收路径
    1. 5.1 接收路径概述
    2. 5.2 接收器软件实现
      1. 5.2.1 初始设置和参数
      2. 5.2.2 中断服务例程
      3. 5.2.3 运行时工作
      4. 5.2.4 测试结果
      5. 5.2.5 系统利用率
      6. 5.2.6 器件相关性和移植
    3. 5.3 调优和校准
      1. 5.3.1 设置 AFE03X 的 PGA
      2. 5.3.2 自动增益控制 (AGC)
      3. 5.3.3 设置位检测阈值
      4. 5.3.4 FSK 相关性检测器库
    4. 5.4 将 RX 移植到 LAUNCHXL-F280049C
  7. 6 连接电源线
    1. 6.1 线路耦合
    2. 6.2 耦合到交流线路
      1. 6.2.1 低压电容器
      2. 6.2.2 变压器的匝数比
      3. 6.2.3 高压电容器
      4. 6.2.4 高压侧电感器
    3. 6.3 耦合到直流线路
    4. 6.4 保护电路
      1. 6.4.1 金属氧化物压敏电阻
      2. 6.4.2 瞬态电压抑制器
      3. 6.4.3 导流二极管
    5. 6.5 确定 PA 电源要求
  8. 7 总结
  9. 8 参考文献
  10. 9 原理图
    1. 9.1 原理图(PWM 模式)
    2. 9.2 原理图(DAC 模式)
  11. 10修订历史记录

FSK 概述

移频键控 (FSK) 是一种利用频率的离散变化来发送和接收数字数据的调制方案。调制方案中有一个被称为二进制移频键控 (BFSK)的最简单的调制方式,也在本演示中使用。

在该方案中,系统在两个离散频率之间进行切换:标记频率(“1”)和空间频率(“0”)。这两种频率与传输数据的位值直接相关。

图 1-1 在时域中显示了对应的数据。

GUID-C52E5770-12A1-45BC-A396-8350571C1C8E-low.jpg图 1-1 时域中的二进制 FSK

图 1-2 显示了一个简化的 FSK 发送器示例,其中该模块包含两个振荡器(具有一个内部时钟)和一个用于控制开关位置的输入二进制序列。

GUID-84ABD612-1040-40F5-B2AF-461A403C0020-low.gif图 1-2 发送器示例

两个振荡器产生一个较高(空间)频率信号和一个较低(标记)频率信号,与一个内部时钟一同连接到一个开关。两个振荡器在内部共用一个时钟,以避免在消息传输期间输出波形的相位不连续。然后根据二进制输入,通过二进制输入序列来选择频率。在本例中,二进制“0”对应于空间频率的输出,二进制“1”对应于标记频率的输出。

图 1-3 显示了一个简化的 FSK 接收器示例,该接收器用于将接收到的信号转换回所需的数字信息。

GUID-AE1C3415-1C13-4AE3-B221-72B3ADA8E650-low.png图 1-3 接收器示例

FSK 波形经过初始滤波,然后与所需的标记频率 (fmark) 和空间频率 (fspace) 信号进行混合。使用检测器算法对输出进行处理,然后对结果进行比较,以辨别接收到的信号是与标记频率相关(二进制“1”)还是与空间频率相关(二进制“0”)。其他功能还包括,根据接收到的标记信号或空间信号的持续时间来辨别接收到的位,并处理连续位之间的边界。

以上是关于 FSK 工作原理的简单概述,以下各节讨论了如何在 C2000 器件上实现 FSK。