ZHCAB74D September 2018 – March 2022 AFE030 , AFE031 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S
在驱动低线路阻抗时,需要使用一个与高压电容器串联的电感器,并且将该高压电容器的电容限制在 470nF 左右,原因如前所述。对于在 CENELEC A 频带中运行的应用,40kHz 下 470nF 电容的阻抗约为 8.5Ω。例如,如果应用需要具备驱动 2Ω 负载的能力,则该串联阻抗是有限制的。添加串联电感器可以减轻这种影响。若要正确选择电感值,必须知道系统的工作频率范围。一个常见的例子是 PRIME 频带,其范围大约为 40kHz 至 90kHz。建议选择高压电容器和电感器以使谐振频率处于频带的中心,这就要求串联电感器值为 12.8µH,高压电容器值为 470nF。

在确定电感器的大小时,应该使电感器能够在不达到饱和的情况下承受最大负载电流。