ZHCAB74D September 2018 – March 2022 AFE030 , AFE031 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S
需要执行一些操作才能正确调试硬件。通过 15V 跳线为 BOOSTXL-AFE031 测试板供电。BoosterPack 带有一个稳压器,用于为连接的 LaunchPad 供电。图 2-4 突出显示了 15V 接头。
图 2-4 BOOSTXL-AFE031 电源引脚连接到图 2-5 所示接线盒右侧输入的导线将是发送的输出 FSK 信号或接收的输入 FSK 信号所在的线路,具体取决于系统被设置为发送器还是接收器。连接到接线盒左侧输入的导线是接地线。然后可以将这些线路连接到一些耦合电路或直接连接到另一个 BOOSTXL-AFE031 接线盒,以进行对照测试(TX/RX 连接到 TX/RX,GND 连接到 GND)。
图 2-5 BOOSTXL-AFE031 接线盒接头BoosterPack 将为 LaunchPad 供电,因此需要隔离 PC USB 接口。需要移除 LaunchPad 上的接头跳线 JP1、JP2 和 JP3 以实现电气隔离。图 2-6 突出显示了接头位置。
图 2-6 F28379D 跳线配置在将系统用作 FSK 接收器时,LaunchPad 需要使用 5V 的电压为 C2000 ADC 供电。在 LaunchPad 与 PC USB 接口相隔离的情况下,需要通过对提供的 3.3V 进行升压来生成 5V 电源轨。需要在 LaunchPad 上添加接头 JP6 以启用升压稳压器。图 2-7 突出显示了接头位置。
图 2-7 F28379D JP6 位置在将系统用作接收器时,确保 F28379D LaunchPad 为版本 2.0 或更高版本。对于早期版本(版本 1.1 和 1.2),连接到 BOOSTXL-AFE031 的 ADCIN 引脚存在问题。更多信息,请参阅 LAUNCHXL-F28379D 概述 的修订部分。
在将发送器解决方案与接收器解决方案结合使用时,完整的系统连接应该与图 2-8 所示的连接类似。
图 2-8 TX-RX 解决方案系统