ZHCAB36 December   2020 CC1310 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 建议的测试设置
  4. 3 覆盖
  5. 4 确定所需的 RX BW
  6. 5 如何设置偏差
  7. 6 理论灵敏度
  8. 7 确定 AGC_REF 电平
  9. 8 确定抗混叠带宽
  10. 9 确定 PA 斜坡设置
  11. 10中频 (IF)
  12. 11LNA Ib 偏移
  13. 12灵敏度和同步字选择
  14. 13窄带
    1. 13.1 频率偏移容差
    2. 13.2 低数据速率
    3. 13.3 相位噪声
  15. 14RSSI 偏移

确定 PA 斜坡设置

PA 升降用于在 PA 开始和停止发送数据包时减少频域中的干扰。目标是作为最大值的 PA 使用等于 1 至 2 位的时间来进行升降。此外,还应考虑相关的监管瞬态 TX 要求。

CC13x0 和 CC13x2 的上升和下降时序设置是不同的。

应使用频谱分析仪来测量上升时间(使用零档位和正向触发器来捕获数据包的开始)。应调整扫描时间以反映数据速率,从而简化测量。

应使用频谱分析仪来测量下降前的等待时间(使用零档位并将触发器设置为在负侧面上触发)。如果等待时间过短,下降会被切断。

对于 CC13x0:

通过两个寄存器来控制升降:

HW_REG_OVERRIDE(0x6088,0xXXYY)

HW_REG_OVERRIDE(0x608C,0xXXYY)

其中 XX 是可以调整的值。表 9-1 显示了作为设置的函数的估算斜坡时间。

表 9-1 CC13x0 的 PA 斜坡时间
0x6088 覆盖值 0x608C 覆盖值 斜坡时间 (µs)
0x1F 0x3F 4
0x08 0x10 6
0x04 0x08 10
0x02 0x04 17
0x01 0x02 30
0x41 0x82 45
0x61 0x81 81
0xE1 0xC1 304

应测量实际斜坡时间。

对于 CC13x2:

通过以下覆盖项来设置 PA 上升时间:

ADI_2HALFREG_OVERRIDE(0,16,0x8,0xL,17,0x1,0xM),其中 L 是最低有效位(8 或 0 分别设置为 1 或 0,因为 L 是半字节中的第 3 位),M 是最高有效位(1 或 0)。

这意味着总共有四个可能的 PA 斜坡时间。

以下覆盖项设置升降关闭之前的等待时间:

HW_REG_OVERRIDE(0x6028,0x00XX),其中 0xXX 是等待时间。