ZHCAB36 December   2020 CC1310 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 建议的测试设置
  4. 3 覆盖
  5. 4 确定所需的 RX BW
  6. 5 如何设置偏差
  7. 6 理论灵敏度
  8. 7 确定 AGC_REF 电平
  9. 8 确定抗混叠带宽
  10. 9 确定 PA 斜坡设置
  11. 10中频 (IF)
  12. 11LNA Ib 偏移
  13. 12灵敏度和同步字选择
  14. 13窄带
    1. 13.1 频率偏移容差
    2. 13.2 低数据速率
    3. 13.3 相位噪声
  15. 14RSSI 偏移

低数据速率

默认偏差分辨率为 250Hz。如果所需的偏差不是 250Hz 的倍数,则可以更改分辨率。通过作为 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP 设置的一部分来设置 modulation.deviationStepSz = 2,可以将偏差分辨率设置为 15.625Hz。

由于调制解调器的设计方式,并非所有数据速率对于给定的 RXBW 设置都是有效的。可以使用 SmartRF Studio 来确定计划的数据速率、偏差和 RX BW 组合是否可行。如果一个或多个值超出有效范围,该工具将给出错误消息和有效范围。

可以根据位重复情况来修改这些限制。以下应用手册对此进行了详细介绍:CC13x0 低数据速率运行

对于 CC13x2 位重复,不需要单独的补丁。若要开启位重复,请设置 .formatConf.fecMode = 0x2 under CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP。通过以下覆盖项来设置重复因子:

HW_REG_OVERRIDE(0x5324,0x000X)

其中 x 是所需的因子。