ZHCAB36 December 2020 CC1310 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R
在一系列寄存器中设置调制解调器使用的参数。某些寄存器的含义取决于使用的补丁以及放置在不同域中的寄存器。因此使用覆盖函数来设置或更改调制解调器使用的寄存器。在本文档中,通常使用以下命令来设置所需的覆盖函数:
覆盖项通常放置在覆盖列表中。在德州仪器 (TI) 提供的示例中,该列表是一个名为 pOverrides_X 的 uint32_t 数组,其中 X 是覆盖列表的描述性名称。覆盖列表始终以 (uint32_t)0xFFFFFFFF 结束。本文档中列出的某些覆盖项已存在于覆盖列表中。在这些情况下,只需将覆盖项更改为新值。如果当前覆盖列表中不存在所需的覆盖项,则必须将其添加到列表中。建议在列表末尾、终止字之前添加新的覆盖项。
在 SmartRF Studio 中,可以使用 Override Editor 编辑覆盖项。