ZHCAAV0 June 2021 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
在初始化 TCAN1146 时,必须选择并启用看门狗的各种可配置特性。这些特性包括:看门狗类型(在本例中为 Q&A)、窗口计时(定义每个响应窗口的时长和看门狗周期的最终时长)、错误计数器阈值(定义触发看门狗事件所需的累计错误数)、触发操作(一旦错误计数超过定义的阈值将采取何种操作)以及问题生成类型、多项式和种子(用于表征如何根据问题数值计算答案)。下表列出了 TCAN1146 中用于配置各个特性的寄存器。该器件数据表包含针对每个寄存器的说明,以及位与不同功能的映射关系。
| 寄存器地址 | 寄存器名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 0x13 | WD_CONFIG_1 | 看门狗配置以及出现故障时的操作 |
| 0x14 | WD_CONFIG_2 | 设定窗口时间,显示错误计数器的当前数值 |
| 0x15 | WD_INPUT_TRIG | 用于重置或启动看门狗的寄存器 |
| 0x16 | WD_RST_PULSE | 在看门狗出现故障时重置脉冲宽度 |
| 0x2D | WD_QA_CONFIG | 与 Q&A 看门狗配置相关的配置 |
| 0x2E | WD_QA_ANSWER | 用于写入计算所得答案的寄存器 |
| 0x2F | WD_AQ_QUESTION | 读取当前 Q&A 看门狗问题 |