ZHCAAO2E February 2015 – August 2024 CC1310 , CC1352R , CC2538 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP
SBL 的示例应用是为 Visual Studio C++ Professional 2015 创建的,并使用 CC2538、CC13xx 和 CC26xx 开发套件中包含的硬件进行了测试。请注意,此示例应用仅适用于某些器件。可通过以下网址下载示例应用:http://www.ti.com/cn/lit/zip/swra466
SblAppEx 是一个测试应用,它使用 CC2538、CC13xx 或 CC26xx ROM 引导加载程序执行以下操作:
图 4-1 展示了测试应用成功执行。
图 4-1 CC1310 器件的 SblAppEx 成功执行图 4-2 显示,也可以使用参数解析在一个命令中执行该应用。

SblAppEx