ZHCA999D October 2016 – March 2020 MSP430FR5969 , MSP430FR5969-SP , MSP430FR5994 , MSP430FR6989
该软件包在其 LaunchPad™开发套件上分别提供了 MSP430FR5969、MSP430FR5994 和 MSP430FR2433 的示例(分别为 MSP-EXP430FR5969、MSPEXP430FR5994 和 MSP-EXP430FR2433)(参见Figure 8)。
Figure 8. MSP-EXP430FR5969、MSP-EXP430FR5994 和 MSP-EXP430FR2433 引导加载程序和演示 应用程序 在 LaunchPad 开发套件的所有变体中使用相同的 LED(LED1 和 LED2)和按钮(S1 和 S2)表示法。对于每种电路板衍生品,与这些 I/O 外设相对应的引脚分配都不同。为便于使用,示例的设计都旨在使主机和目标 LaunchPad 开发套件应为相同的派生品,尽管可以根据需要针对不同的配置进行修改。